请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM75A 主题中讨论的其他器件: TMP1075、
大家好、
LM75A 的数据表 中提到了 D5~D7的配置寄存器、如下所示:
D5–D7:这些位用于生产测试、必须保持为零才能正常运行。
我的问题是客户能否配置位 D5~D7? 任何错误或问题都将由配置它们?造成
谢谢!
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.