This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWR1443

Guru**** 2555000 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/987761/iwr1443-iwr1443

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843

我正在使用具有开箱即用演示代码的 IWR1443雷达芯片开发雷达板。 开箱即用演示代码使一切都正常运行。 然后、我在主代码中添加组跟踪算法。 最终代码大小约为160K、无法编译。  

然后、我取出 OOB 中的一些未使用的模块并缩小程序代码。 我可以在128K 内将组跟踪算法(~\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages/ti\algtrack)整合到 OOB 中。  但是、代码在 gstack 中的第一行代码处停止、如下所示。 该语句最终将调用 Memory_alloc()函数,该函数将涉及堆内存。 想知道 gtrack 使用的堆是否与为雷达 L3_ram 分配的堆相同。 我是否必须为 gtrack 分配不同的堆?

还想知道是否存在除已整合 gtrack 算法的 OOB 之外的演示代码。

谢谢、

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利:

    我正在关闭您发布的原始主题。 我将提供一些其他使用 gtrack 的实验。 尽管 gtrack 仅用于 RAM 明显较少的68xx 器件。 此外、除非您确切了解移除 OOB 的后果、否则我会小心谨慎。 我建议使用68xx 器件、或在您的系统中添加更多 RAM。 对于您的应用而言、RAM 的数量可能太少。

    用于 gtrack 示例的人员计数演示。

    C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_5_1\labs\people_Counting\68xx_3D_people_Counting\docs\3d_pplcount_user_guide.html

    最棒的

    Connor Desmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    我正在切换到 AWR1843器件。 您是否知道将 gtrack 移植到其中是否容易?

    非常感谢、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利:

    根据我的理解,将涉及大量工作。 幸运的是、我们有针对 XWR18xx 器件的实验、这些器件已经实现了 gtrack 算法。 这些实验是根据生成 OOB 的代码构建的、因此您可以将其用作应用的基准或参考。

    此致、

    Connor Desmond