我想通过将温度传感器加热到100摄氏度及以上来测试温度传感器、可能需要使用感应加热模块。
我担心传感器及其输出信号可能会受到即时和长期的负面影响。 有人可以在这里提供建议吗?
传感器是一款 LM87QDCK (SMD)。 感应加热模块是 eBay 上常见的"低压120W ZVS PSU 和加热线圈"。
我将传感器安装在直径为5mm 的不锈钢管中、它将插入线圈中、线圈将以更低的功率运行。
整个传感器将处于感应区域内、插入大约一分钟。
我想知道传感器 IC 的输出信号是否会受到感应能量的影响。
此外、如果仅在较长的时间后才会发现任何影响、例如寿命缩短。
下图显示了其中一个感应加热器: