This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87:感应加热对温度传感器的影响

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT87
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/987887/lmt87-effects-of-induction-heating-on-temperature-sensors

器件型号:LMT87

我想通过将温度传感器加热到100摄氏度及以上来测试温度传感器、可能需要使用感应加热模块。

我担心传感器及其输出信号可能会受到即时和长期的负面影响。 有人可以在这里提供建议吗?

传感器是一款 LM87QDCK (SMD)。 感应加热模块是 eBay 上常见的"低压120W ZVS PSU 和加热线圈"。

我将传感器安装在直径为5mm 的不锈钢管中、它将插入线圈中、线圈将以更低的功率运行。

整个传感器将处于感应区域内、插入大约一分钟。

我想知道传感器 IC 的输出信号是否会受到感应能量的影响。

此外、如果仅在较长的时间后才会发现任何影响、例如寿命缩短。

下图显示了其中一个感应加热器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    LMT87的额定工作温度为150C。 的确、高温理论上确实会缩短 IC 的使用寿命、但我们对 LMT87没有进一步的指导或降额。 我们的所有 IC 都经过了行业标准寿命测试、包括高温(HTOL)下的加速老化。 您可以 在此处查看 LMT87的 TI 质量报告 、 在此处查看汽车级 LMT87-Q1的质量报告。 施加应力测试后、这些器件需要满足其规格。  

    关于感应、我们不会执行测试来检测 IC 是否易受此类环境的影响。 我只能猜测、由于导通路径的比例、PCB 比 IC 本身更容易受到问题的影响。 我们的感应元件基于半导体、与内部没有温度传感器的 IC 相比、感应元件的反应不会有所不同。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢任、

    导通路径的比例.. 这可能是可以的。 可能会产生高电流、但主要是在这些导电路径较大的情况下。 传感器 PCB 迹线可能更容易受到攻击

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好、还有其他问题吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将结束问题 Ren、谢谢。 对此没有其他问题