This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 77G 毫米波雷达可检测的最小物体尺寸

Guru**** 2476775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/987385/minimum-object-size-that-77g-millimeter-wave-radar-can-detect

大家好、

 SWRA593应用报告的第2部分显示了物体列表以及我们的毫米波传感器相对于距离可检测到的距离。 但是、我们的客户想知道 77G 毫米波雷达可以检测到的最小物体尺寸。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    雷达模块接收来自不同物体的反射能量。 如果反射的能量足够大、则检测算法会决定是否发生了检测。

    反射的能量取决于许多因素:物体的位置、材料、形状...

    因此、从技术角度而言、很难定义最小尺寸或体积。 这取决于各种因素。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!

    感谢您的澄清。

    此致、

    Danilo