请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP461-SP 主题中讨论的其他器件: TMP461
- 从数据表的第6页、数据设置(t (HDDAT))和保持时间(t (SUDAT))是为 SMBus 上的写入定义的。 我需要知道 TMP461-SP 器件的读取周期的设置和保持时间是多少。 我希望读取建立时间以 SCL 的上升沿到数据有效的方式表示。 保持时间应以 SCL 下降沿到数据无效的形式表示。 或沿这些线路执行的操作。
- 对于快速模式、数据保持时间(t (SUDAT))最小为0ns、最大为900ns。 这实际上意味着什么? 通常、最小值用于表示数据在时钟的上升(或下降)边沿之后保持有效所需的最短时间。 0ns 的最小值意味着没有显式保持时间。 最长时间有点令人困惑。
- 我假设图1表示对 TMP461器件的写入周期?