This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP461-SP:TMP461-SP SMBus 时序

Guru**** 1230060 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP461-SP, TMP461
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/987128/tmp461-sp-tmp461-sp-smbus-timing

器件型号:TMP461-SP
主题中讨论的其他器件: TMP461
  • 从数据表的第6页、数据设置(t (HDDAT))和保持时间(t (SUDAT))是为 SMBus 上的写入定义的。 我需要知道 TMP461-SP 器件的读取周期的设置和保持时间是多少。 我希望读取建立时间以 SCL 的上升沿到数据有效的方式表示。 保持时间应以 SCL 下降沿到数据无效的形式表示。 或沿这些线路执行的操作。

  • 对于快速模式、数据保持时间(t (SUDAT))最小为0ns、最大为900ns。 这实际上意味着什么? 通常、最小值用于表示数据在时钟的上升(或下降)边沿之后保持有效所需的最短时间。 0ns 的最小值意味着没有显式保持时间。 最长时间有点令人困惑。

  • 我假设图1表示对 TMP461器件的写入周期?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    [引用 userid="73377" URL"~/support/sensors/f/sensors-forum/987128/tmp461-sp-tmp461-sp-smbus-timing ]从数据表的第6页中、数据设置(t (HDDAT))和保持时间(t (SUDAT))定义为在 SMBus 上执行写入操作。 我需要知道 TMP461-SP 器件的读取周期的设置和保持时间是多少。 我希望读取建立时间以 SCL 的上升沿到数据有效的方式表示。 保持时间应以 SCL 下降沿到数据无效的形式表示。 或类似的内容

    无论 TMP461还是 SMBus 控制 器在总线上进行通信、设置和保持时间要求都是相同的。  

    [引用 userid="73377" URL"~/support/sensors/f/sensors-forum/987128/tmp461-sp-tmp461-sp-smbus-timing ]FAST 模式下的数据保持时间(t (SUDAT))最小为0ns、最大为900ns。 这实际上意味着什么? 通常、最小值用于表示数据在时钟的上升(或下降)边沿之后保持有效所需的最短时间。 0ns 的最小值意味着没有显式保持时间。 最长时间有点令人困惑。[/quot]

    最长保持时间是 SCL 时钟下降沿之后您希望保持数据的最长时间周期。  这取决于最大数据有效时间 TVD;DAT 和设置时间、并直接从 I2C 标准中拉取以实现快速模式。  因此 、如果您以100kHz 的频率运行、则最大保持时间为3.45us。

    [引用 userid="73377" URL"~/support/sensors/f/sensors-forum/987128/tmp461-sp-tmp461-sp-smbus-timing ]我假设图1代表 TMP461器件的写入周期?

    图1只是一个展示我们如何定义 这些时序参数的代表性图像、它可以是对 TMP461的写操作或读操作。

    此致、
    Brandon Fisher