This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1100:TMCS1100

Guru**** 1809840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/986593/tmcs1100-tmcs1100

器件型号:TMCS1100

尊敬的 TI 团队:

请帮助我通过{\f270参考}{\f151{\f270 Vrefraence}{\f151)}{\f270的输入来澄清问题} 我看到 该引脚上的电压为1.6V。

这是什么? 行为是否正确?

以及添加一些参考电压2.5V 时。 a 见这两个值的汇总= 4.2V

因此、这看起来是一个胡说的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denys、

    感谢您考虑使用德州仪器。  如果您不向 REF 引脚提供基准电压、则该电压应悬空、并且可能是器件电源和接地之间的任何电势、并且在连接探头时可能会值向接地衰减。  如果电势保持在1.6V、我怀疑您的电源轨短路。  器件输出显示什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回答。 我将尝试更详细地描述这种情况。  

     您可以在 https://docs.google.com/document/d/1ACjb6E462cW_q6zNRVez3B38pbgIniZjh2cjsecNH7A/edit?usp=sharing 上看到的所有电路

    我希望它能正常工作。

    几个字-是的、 那么它应该是浮动的、并且它可能是器件电源和接地之间的任何电势、并且当您连接探针时、它可能会向接地端衰减值。 -此部件正常工作、我仅使用霍尔传感器和电源在裸板上进行了检查。

    当我们在 Vref 2.5+(1.6...1.8)上连接外部2.5V 基准时、我会看到奇怪的行为。 总共为4.2V。

    @我怀疑您的电源轨短路、我看不到魔术烟。

    但无论如何、感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick

    看起来我在引用方面有问题。 我稍微对 引脚进行了预热、现在系统行为更具可预测性。

    非常感谢你能抽出时间