This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOPEVM

Guru**** 2542940 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/983608/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

您好!

我正在研究 IWR6843AOP 雷达。 我的应用与机器人和制造相关。 我希望在启用波束形成的情况下收集点云数据。 我正在使用开箱即用演示二进制文件"xwr64xxAOP_MMW_DEMOM.bin"。 我基于"Beamforming_in_LRPD.pdf"创建了 cfg 文件。 请参阅 cfg 文件的附件。 使用此 cfg 文件后、传感器无法启动。  下面是终端中显示的错误

mmwDemo:/>'
[信息][1614928505.390285444]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"一个"响应)
[信息][1614928505.390552963]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'sensorStart'
[信息][1614928505.441195554]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'sensorStart'
[信息][1614928505.449528195]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'sensorStart
错误-1
mmwDemo:/>'
[信息][1614928505.476213155]:mmWaveQuickConfig:命令失败(毫米波传感器未使用'Done'进行响应)
[信息][1614928505.476247643]:mmWaveQuickConfig:响应:'sensorStart
错误-1
mmwDemo:/>'
[信息][1614928505.525642450]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'sensorStart'
[信息][1614928505.5453426500]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'sensorStart
错误:您在 STOP 和此命令之间提供了部分配置、部分配置无法撤消。\n 发出完整配置并执行"sensorStart"
错误-1
mmwDemo:/>'

我是否需要另一个二进制文件进行波束形成? 如果是、请提供用于波束形成的二进制文件。

或者随附的 cfg 文件中是否存在问题?

请提供您解决问题的建议。  e2e.ti.com/.../2425.6843AOP_5F00_3d.cfg

谢谢!

此致、

Ankur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankur:

    您是否将 AoP 作为独立模块运行、并通过 USB 电缆供电?  或者您正在连接毫米波 ICBooster 上的 AOP?

    AOP 独立模式没有足够的功率来支持3 TX 波束形成。   

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zigang、

    根据建议、我在毫米波 ICbooster 上连接了 AOP。 但传感器仍然无法启动。 以下是终端的错误:

    mmwDemo:/>'
    [信息][1615188363.256479756]:mmWaveQuickConfig:命令成功(毫米波传感器以"One"进行响应)
    [信息][16158363.256754061]:mmWaveQuickConfig:发送命令:'sensorStart'
    [信息][1615188363.306790650]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'sensorStart'
    [信息][1615188363.314776422]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'sensorStart
    错误-1
    mmwDemo:/>'
    [信息][1615188363.341190089]:mmWaveQuickConfig:命令失败(毫米波传感器未使用'Done'进行响应)
    [信息][1615188363.341239698]:mmWaveQuickConfig:响应:'sensorStart
    错误-1
    mmwDemo:/>'
    [信息][1615188363.392462644]:mmWaveCommSrv:向传感器发送命令:'sensorStart'
    [信息][16158363.412220417]:mmWaveCommSrv:接收到来自传感器的响应:'sensorStart
    错误:您在 STOP 和此命令之间提供了部分配置、部分配置无法撤消。\n 发出完整配置并执行"sensorStart"
    错误-1
    mmwDemo:/>'
    [错误][1615188363.43903236]:mmWaveQuickConfig:命令失败(毫米波传感器未使用"一个"进行响应)
    [错误][1615188363.439098496]:mmWaveQuickConfig:响应:'sensorStart
    错误:您在 STOP 和此命令之间提供了部分配置、部分配置无法撤消。\n 发出完整配置并执行"sensorStart"

    是否有其他关于波束形成工作的建议? 此外、BOOP 中是否有任何特定的开关设置可与 BOOSTER 配合使用?

    请建议解决方法以使波束形成正常工作。

    谢谢你。

    此致、

    Ankur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankur:

    如果您将 AOP 与 ICBOOSTER 板连接、则 AOP 上的开关设置将不同。  请在以下用户指南中查看图4-15:

    https://www.ti.com/lit/ug/swru546d/swru546d.pdf?ts=1615229018963&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FIWR6843AOPEVM

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    如图4-15所示、我更改了开关设置、并将 AOP 安装在升压器上。 但传感器仍然无法启动、并且终端中的误差相同。 开箱即用演示二进制文件与用于波束形成的 cfg 文件(之前随附)之间是否存在不匹配的可能性?

    请建议使用另一种解决方法。

    谢谢!

    此致、

    Ankur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保不使用 TX 波束形成的配置首先起作用。  请向我发送您的设置图片。  

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zigang、

    在 BOP 安装在升压器上的情况下、设置工作时不使用 Tx 波束形成。 我可以获取点云数据。 请参见下图:

    但在启用波束形成的情况下、误差是相同的。 请参阅以下内容:

    是否有其他关于波束形成的建议可以发挥作用?

    谢谢你。

    此致、

    Ankur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankur:

    本实验使用哪种演示二进制文件?  AOP One TX 和 AOP 3 TX 波束形成使用的二进制文件是否相同? TI 演示中是否也提供了这两种配置?

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    对于二进制文件、我正在使用演示之外的二进制文件 xwr64xxAOP_MMW_DEMOM.bin。 是的、AOP One Tx 和 AOP 3 Tx 使用相同的二进制文件。

    创建 CFG 文件。 我已在第一条消息中附加了 AOP 3 Tx 的 cfg 文件。 请参阅第一条消息中的附件。

    此致、

    Ankur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankur:

    我尝试过该二进制文件、但它也不适用于我。   您可以在 SDK OOB 演示中尝试使用 xwr68xx_mmw_demo.bin。   尽管它不是为 AoP 设计的、但它支持3 TX 波束形成。   如果它也适用于您、则至少意味着您的电路板在使用 TX 波束形成技术时工作正常。   

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankur:

    顺便说一下、 您的脚本与 xwr68xx_MMW_DEMO 二进制文件不匹配。  您需要在发送 sensorStart 之前添加以下 CLI 注释

    bpmCfg -1 0 0 0

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    是否要提供适用于 Tx 波束形成的二进制和 cfg 文件?

    谢谢你。

    此致、

    Ankur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankur:

    您可以尝试使用以下二进制文件:

    C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages/ti\demo\xwr68xx\mmw\xwr68xx_mmw_demo.bin

    并使用附加的配置文件、但添加

    bpmCfg -1 0 0 0

    开始之前。

    该二进制文件和配置文件将启动 TX 波束形成。  但是、该二进制文件采用 xwr6843ISK 天线模式、因此到达角部分并不是真正正确的。  您将无法看到正确的点云。   我们没有支持 AOP TX 波束形成的二进制文件。   

    本实验只是为了说明器件本身支持 TX 波束形成、但我们实际上没有任何二进制文件。  您可以使用 DCA1000 +毫米波 ICBOOSTER + AOP EVM 进行原始 ADC 数据采集并启用 TX 波束形成、然后自行设计算法以检查 TX 波束形成是否为您带来任何好处。   

    最棒的

    Zigang