This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:AWR1843

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/985901/awr1843-awr1843

器件型号:AWR1843

你(们)好  

当我只向 CAN 输出数据时,功耗大约为2.208W。 但是当我只将数据输出到 USB 时,功耗大约为3.576W。

Q1:为什么 USB 功耗高于50%?

Q2:是否可以通过固件禁用 CAN?

谢谢、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    禁用意味着什么?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    我们的产品只使用 USB 总线输出数据,因此我们希望禁用 CAN 总线以降低功耗。

    谢谢、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    如果您未显式启用 CAN 输出、它不会消耗任何额外的电流、因此无需禁用 CAN。 只需确保在代码中不启用它、这就是所需的全部。

    您是在 AWR1843BOOST 上进行这些测量还是这是定制电路板?  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    感谢您的回复。

    我只是在我们的板上进行测量,我将在 AWR1843BOOST 上进行检查。

    谢谢

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    您的电路板上是否有用于发送 USB 数据的 MCU? AWR 器件在通过 CAN 和 UART 发送数据时的功耗不应存在太大差异。  我认为您的电路板上必须有其他一些组件、这些组件会导致使用 USB 时的功率大幅增加。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    是的、AWR1843BOOST 板上的 CAN 和 USB 的功耗 确实没有太大差异。

    我将检查电路板上的哪些元件会导致 USB 功耗增加。

    谢谢、

    艾伦