This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP100-Q1:数据表参数问题

Guru**** 1151380 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP100-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/986068/tmp100-q1-datasheet-parameter-question

器件型号:TMP100-Q1

大家好、

我想知道您能否帮助回答有关 TMP100-Q1数据表(SBOS581A–2011年9月–2017年5月修订)中规格的以下问题。  

在第7.5节“温度输入下的电气特性”中,参数“精度(温度误差)与电源间的关系”在最大+/-0.5°C/V 时列出  此参数的基准电压是多少?  该器件的额定工作温度范围为“TA =−55°C 至125°C 且 V+= 2.7V 至5.5V”,我的工作温度为-47°C 至87°C,工作电压为3.3V。

提前感谢您的帮助!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    电源规格是根据电压和温度的最坏情况变化计算得出的。  

    通常、高温(125)和高压(5.5)代表最高正误差。 低温(-55)和低压(2.7)代表最低负误差。 正是这种最坏情况下的误差增量除以电源电压范围。  

    这意味着什么? 如果器件的工作电压高于2.7V、则最多可以预期由于电压而导致误差增加0.5C。 此估算值将高于实际器件上的估算值、因为在2.7至5.5V 范围内测得的大部分增加值发生在4V 及以上。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    感谢您的回答。  我的客户以3.5V 和-47C 至87C 的温度运行 TMP100-Q1。  

    对于总精度、我得到温度为+/-2C、电压为+/-0.4、总共为+/-2.4C。

    谢谢!

    Errol