大家好、
我想知道您能否帮助回答有关 TMP100-Q1数据表(SBOS581A–2011年9月–2017年5月修订)中规格的以下问题。
在第7.5节“温度输入下的电气特性”中,参数“精度(温度误差)与电源间的关系”在最大+/-0.5°C/V 时列出 此参数的基准电压是多少? 该器件的额定工作温度范围为“TA =−55°C 至125°C 且 V+= 2.7V 至5.5V”,我的工作温度为-47°C 至87°C,工作电压为3.3V。
提前感谢您的帮助!
Errol
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想知道您能否帮助回答有关 TMP100-Q1数据表(SBOS581A–2011年9月–2017年5月修订)中规格的以下问题。
在第7.5节“温度输入下的电气特性”中,参数“精度(温度误差)与电源间的关系”在最大+/-0.5°C/V 时列出 此参数的基准电压是多少? 该器件的额定工作温度范围为“TA =−55°C 至125°C 且 V+= 2.7V 至5.5V”,我的工作温度为-47°C 至87°C,工作电压为3.3V。
提前感谢您的帮助!
Errol
您好、Errol、
电源规格是根据电压和温度的最坏情况变化计算得出的。
通常、高温(125)和高压(5.5)代表最高正误差。 低温(-55)和低压(2.7)代表最低负误差。 正是这种最坏情况下的误差增量除以电源电压范围。
这意味着什么? 如果器件的工作电压高于2.7V、则最多可以预期由于电压而导致误差增加0.5C。 此估算值将高于实际器件上的估算值、因为在2.7至5.5V 范围内测得的大部分增加值发生在4V 及以上。
谢谢、
任