主题中讨论的其他部件:IWR6843ISK、 DCA1000EVM
您好!
在具有 IWR6843ISK + MMWAVEICBOOST + DCA1000EVM 设置的 mmWave Studio 中无法实现 RS232连接。
只是尝试开始控制雷达板并通过 mmWave Studio 捕获一些 LVDS 数据。
下面是 mmWave Studio 中从发出"Reset"然后再发出"Connect"的"输出":
[16:11:50][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[16:11:50][RadarAPI]:状态:已通过
[16:11:51][RadarAPI]:打开板控制端口()
[16:11:51][RadarAPI]:状态:通过
[16:11:52][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[16:11:52][RadarAPI]:状态:已通过
[16:11:52][RadarAPI]:关闭板控制端口()
[16:11:52][RadarAPI]:状态:已通过
[16:11:52][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[16:11:52][RadarAPI]:状态:已通过
[16:11:52][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[16:11:52][RadarAPI]:状态:已通过
[16:12:05][RadarAPI]:AR1.Connect (14、921600、1000)
[16:12:08][RadarAPI]:错误:连接失败:Calling_ConnectTarget 返回3.
[16:12:08][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
连接(在此设置中、还请确认两个 USB 应连接到 MMWAVEICBOOST 板):

PC 上的设备管理器:

mmWave Studio:

SOP 设置(用于开发模式的 SOP0和 SOP1上的跳线)和状态 LED:

DIP 设置(对于"DCA 1000"模式):

LED 状态指示灯似乎表示 SOP2和 SOP0已关闭(LED 亮起)、但电路板上的跳线仅放置在 SOP0和 SOP1上。
因此、这似乎不匹配。 在'Lua Shell'中:
>AR1.SOPControl(2)
ANS=0
我已尝试断开并重新连接电源线和 USB 电缆。
是否缺少某些配置步骤?
或者通过某种方法将运行模式设置为"开发"?
非常感谢