This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP708-Q1:在高温下进行循环通电测试时、TMP708-Q1的行为不正确

Guru**** 731020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP708-Q1, TMP708, TMP390-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/984215/tmp708-q1-tmp708-q1-behavior-is-not-correct-at-power-cycling-test-in-high-temp

器件型号:TMP708-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP708TMP390-Q1

您好、先生、

 在高温环境下、我遭受了 TMP708-Q1不正确的行为。

跳闸温度设置为105度。

您能指导我进行调试吗?

您能告诉您可以看到随附的文件吗? 我不熟悉。

谢谢。

α

失败步骤:

(1)环境温度90度

(2)打开设备电源

(3)等待30秒

(4)芯片表面自启动30秒后98度

(5)电源断开电缆并立即插入电源

(6)通过案例:STBY_EN 为高电平

(7)故障情况 STBY_EN 为低电平

(8)发生可能性2/10次

下一步。

(1)验证第二个器件。

e2e.ti.com/.../TMP708.pptxe2e.ti.com/.../TMP708.pptx

e2e.ti.com/.../TMP708.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    是的、我能够看到您的附加文件。 我认为您的原理图中的所有内容都是正确的。 一个快速的变化是、您能否尝试使用11.5kΩ Ω 电阻器并检查结果?

    您能向我解释一下您的程序中的步骤5吗? 您为何断开此处的电源?  

    您还提到您已使用第二个器件进行了验证。 结果如何?

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    步骤5尝试验证电源循环测试。 重复上电和断电、以查看器件每次成功启动时是否启动。

    第2.2个设备尚未验证。 我们将尽快处理它。

    3.为什么要推荐11.5K 欧姆?

    4.您是否知道我的新 ppt 文件中的 diff。 /OT (STBY_EN)行为在 PASS 和 fail.e2e.ti.com/.../comparison.pptx 之间很奇怪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第2 /第3台设备具有相同的症状、  

    =>当功率突然损失时、OT 引脚会被拉低一段时间。  

       在断电之前、OT 保持高电平。 我们是否可以假设在断电时未触及 OTP?

       温度恢复到正常温度后、它恢复正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CY、

    是的、在较高温度下、似乎对功率循环有一定的依赖性。 如果在高温下不执行下电上电、您是否会获得与 OT 相同的结果? 我想知道是否从您的测试过程中删除了步骤5的输出。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpha、

    是的、我可以看到您的 ppt 文件在通过情况下 STBY_EN 切换为低电平然后高电平之间存在差异、但在失败时、它在连接电源后仍然保持低电平。

    我建议使用 一个11.5kΩ Ω 电阻器、因为它可以提供更好的受控跳闸点。 如您的计算所示、我们需要一个接近11.643kΩ Ω 的设置电阻器。 我想将具有该电阻器值的函数视为另一种调试方法。  

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

    (1)您是否知道拔下电源线、为什么 STBY_EN 信号保持在 RTC_3V3电源轨形状之后? 为什么故障情况会立即保持低0V?  

    (2)芯片仍有可能真正由105度的实际高温触发、我们通过热耦合测量 IC 表面。 您能否给出更正确的设置来测量跳闸温度?

    (3) 11.5K 结果将在稍后更新。

    α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不进行电源回收、OT 在高温下不会被拉低。 我们检查了一个小时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从11.8k 更改为11.5k 后,结果相同。  这是在10ms 的货币压降下执行的。

    我们在 TMP708旁边有一个 IC、可以从中读取温度。 它发生在~92度。 (温度最终达到~99度)

    下一张图片是在电源出现故障时移除电源、OT 被拉至低电平、直到 VRTC_3V3降至~1.45V

    此致、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpha、

    您可以使用电压覆盖 SET 引脚。 105C 时、TMP708-Q1应向设置电阻器提供46uA 的电流。 如果计算结果为11.643、则阈值电压应为535mV。 这是可在室温下执行的测试、用于隔离问题并查看跳闸阈值是否正确。  

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

     很明显、TMP308-Q1在高温下电上电时出现问题。 您能否建议使用 TMP308-Q1引脚2的另一个器件?

    谢谢。

    α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

    (1)明天我将验证 SET 引脚上的跳闸电压。

    (2)您认为我可以尝试 TMP309-Q1吗?

    (3)是否有其他部分要提出建议?

    (4)您是否知道断电时触发跳闸的可能原因?

    谢谢。

    α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpha、

    如前所述、在高温下循环供电时、输出似乎会产生一些影响。 可能满足某些下电上电或掉电条件。 遗憾的是、TMP708-Q1没有任何其他引脚2引脚器件。 我可以推荐使用 TMP390-Q1作为替代温度开关。  

    Jalen