主题中讨论的其他器件: TMP708、 TMP390-Q1
您好、先生、
在高温环境下、我遭受了 TMP708-Q1不正确的行为。
跳闸温度设置为105度。
您能指导我进行调试吗?
您能告诉您可以看到随附的文件吗? 我不熟悉。
谢谢。
α
失败步骤:
(1)环境温度90度
(2)打开设备电源
(3)等待30秒
(4)芯片表面自启动30秒后98度
(5)电源断开电缆并立即插入电源
(6)通过案例:STBY_EN 为高电平
(7)故障情况 STBY_EN 为低电平
(8)发生可能性2/10次
下一步。
(1)验证第二个器件。