This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3006:OPT3006YMFR 6F-2版本 I2C 地址异常

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3006, OPT3007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1159716/opt3006-the-opt3006ymfr-6f-2-version-i2c-address-is-abnormal

器件型号:OPT3006
主题中讨论的其他器件: OPT3007

尊敬的专家

Opt3006、根据规范、IIC 地址设置为1000100。 它之前已经有大量使用、并且 IC 正常工作(检查 IC 上最近正常工作的表面标记、IC 上的文本为"6F 7")。

此检查发现 IC 无法驱动、无法正常工作(IC 上的文本为"6F 2")。

由于 OPT3007同时使用、我们尝试使用 IIC 地址"1000101" of OPT3007来驱动"OPT3006 for this exception"、并发现 OPT3006起作用

因此、可以推断 OPT3006的引入材料存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于同时支持大量客户、该器件的应用工程师专家应在24小时内回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我已向您发送了一封电子邮件-我们可以通过电子邮件继续对此进行讨论。

    最棒的

    Alex