请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT3006 主题中讨论的其他器件: OPT3007
尊敬的专家
Opt3006、根据规范、IIC 地址设置为1000100。 它之前已经有大量使用、并且 IC 正常工作(检查 IC 上最近正常工作的表面标记、IC 上的文本为"6F 7")。
此检查发现 IC 无法驱动、无法正常工作(IC 上的文本为"6F 2")。
由于 OPT3007同时使用、我们尝试使用 IIC 地址"1000101" of OPT3007来驱动"OPT3006 for this exception"、并发现 OPT3006起作用
因此、可以推断 OPT3006的引入材料存在问题。