This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:大规模生产检验过程中的差异

Guru**** 2035740 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/980287/tmp112-difference-in-the-mass-production-inspection-process

器件型号:TMP112

"TMP112AIDRLR"和"TMP112AQDRLRQ1"之间的大规模生产检验过程是否存在差异?

如果两者之间存在差异、请告诉我区别是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在进行内部检查、并将在我在此处获取更多信息后继续执行。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与商用产品相比、我们的汽车级传感器在生产方面有一些改进。 所有产品的标准配置是在组装过程中进行回流焊和 X 射线检查。 在某些情况下、探头处还有附加测试或最终测试。 这一切都是为了在汽车产品上实现低 DPPM。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    具体而言、请告诉我在"TMP112AQDRLRQ1"中添加的检查过程与"TMP112AIDRLR"中添加的检查过程的类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在这里了解更多详细信息。 我必须从我们的发展团队成员那里获得反馈。 将相应地更新您。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与我们的开发团队交谈过。 更详细的答案如下:

    TMP112-Q1的所有资质审核计划均符合 AEC Q100和 AEC Q006。 TMP112-Q1中包含的测试包括:

    • 最终测试异常值程序
    • 自动目视检查
    • 设计 FMEA
    • 设计用于测试-用于在高温和低温条件下进行温度故障检测/预防策略
    • 质量设计

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    我想知道,在大规模生产过程中,检验过程有何不同。

    "TMP112AIDRLR"和"TMP112AQDRLRQ1"之间的具体区别是什么?

    设计阶段不是"设计 FMEA "、"测试设计"和"质量设计"?

    请告诉我大规模生产检验流程的不同之处。

    此外、"TMP112AIDRLR"和"TMP112AQDRLRQ1"之间的设计是否不同?

    很抱歉、我无法理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     对于大规模生产中的检查流程、不同之处在于最终测试异常值程序和自动目视检查。 这些测试仅在 TMP112AQDRLRQ1上执行。  

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    "最终测试异常值程序"专门检查什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定能否提供经过测试的具体内容、但其中包含的内容是为了通过满足数据表中的规格来确保数据表的完整性。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    在日本销售办事处的支持下,解决方案得到了解决。