This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAT34的替换部件

Guru**** 1228750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1075, TMP468, TMP117, TMP461, TMP464, TMP139, TMP75
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/981876/replacement-part-for-cat34

主题中讨论的其他器件:TMP1075TMP468TMP117TMP461TMP464TMP139TMP75

大家好、

您是否对 CAT34的可能替代器件有任何想法? 我知道它不是完整的器件型号、但如果您有一些信息、请与我们分享。  

如果您没有、能否分享有关每个温度传感器之间差异以及如何选择的一些详细信息? 英特尔 Eagle Stream 平台的热门组成部分是什么。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的发帖。  

    假设您是指 CAT34TS02器件、TI 不会直接替代该器件。 CAT34是一款符合 JEDEC 42.4标准的温度传感器、我们没有针对该标准使用任何传感器。 我们的产品系列目前还没有任何具有2KB SPD EEPROM 的温度传感器。

    我们有许多器件具有 I2C/SMBus 兼容接口、并且在功耗、精度和其他特性方面超出了 CAT34的性能。

    我们的温度感应产品系列非常广泛、因此很难在本帖子中提供完整的概述、但我们在 TI.com 上提供了简要概述、网址 为:https://www.ti.com/sensors/temperature-sensors/overview.html

    假设他们对 数字输出温度传感器感兴趣、您可能需要了解 TMP1075 (LM75行业标准的升级性能)、TMP117 (我们的最高精度器件)、TMP139 (我们具有 I3C 功能的新器件)、 或我们的一款遥感器件、例如 TMP461。 这些遥感器件能够根据通道数量监控本地温度和大量外部温度二极管。 例如、TMP461测量两个温度(1个本地温度、1个远程温度)、TMP464测量5个温度站点(1个本地温度、4个远程温度)、TMP468测量9个站点(1个本地温度和8个远程温度)。

    最佳器件将取决于其对功耗、精度、感应站点数量和所需通信协议的要求。 如果您可以分享有关其温度感应要求的更多详细信息、我们可以提供更具体的建议和指导。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。 我很感激!

    我想跟进一个问题。 我是否可以知道 TMP1075和 TMP75之间的区别是什么? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    TMP1075是 TMP75的更新版本、旨在作为 TMP75的直接替代产品。  

    概括而言、与 TMP75相比、TMP1075具有:

    • 精度更高  
    • 更宽的工作电压(1.7至5.5V)
    • 更低的功耗
    • 更多可用的 I2C 地址(最多32个)

    如果您尝试在这两者之间做出决定、我始终建议使用 TMP1075。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    我的一位同事指出,Eagle Stream 是一个 DDR5平台。

    我们建议将 TMP139用于任何 DDR5应用、因为它是符合 JEDEC DDR5标准的温度传感器。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我发现大多数项目都使用 TMP1075进行 VR14场景设计。 您能不能建议我 TMP1075和 cat34ts02vp2gt4c 之间有何区别? 如果你能逐项列出的话,这里很棒 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    在浏览这两个器件的数据表时、我注意到了以下差异(我可能没有全部捕捉)。

    不同的项目 TMP1075 CAT34ts02vp2gt4c
    封装 2.0x2.0 WSON 2x3 TDFN-8
    引脚排列 除 GND 和 V+之外的所有引脚的位置都不同  
    工作电源电压范围 1.7V 至5.5V 3.3V +/-10%
    工作温度范围 -55°C 至125°C -45°C 至130°C
    存储温度范围 60C 至130C -65C 至150C
    绝对最大额定值 在大多数引脚上为-0.3V 至6.5V 在大多数引脚上为-0.5V 至6.5V
    EEPROM 无 EEPROM 具有 EEPROM
    温度误差(最大值) 40C 至75C 范围内为+/- 1C 在75C 至90C 范围内为+/- 1C
    在-55C 至125C 范围内为+/- 2C 40C 至125C 范围内为+/- 2C
    在-20°C 至125°C 的温度范围内为+/- 3C
    电源电流(有源转换、空闲总线、最大值) 85uA 500uA
    待机电流(总线空闲、最大值) 3.5 μ A 10uA
    I/O 泄漏电流(最大值) 0.25uA 2uA
    转换时间(最大值) 7毫秒 100毫秒
    可用 I2C 地址 32 8.
    I2C SCL 频率 1kHz 至2.56MHz 10kHz 至400kHz
    I2C 超时时间 20ms 至30ms 25ms 至35mS
    I2C 尖峰滤波器 50ns (典型值) 100ns (最大值)
    寄存器映射 5个寄存器、包括器件 ID 8个寄存器、包括器件 ID
    只有配置寄存器位于同一地址(不按位对齐)
    软件写保护 不支持 支持

    这两个器件兼容、因为它们都可以在3.3V 电压下运行并使用 I2C。 但是、寄存器映射和支持的特性差别很大。 这些差异很难用上面的表格式来总结。 如果客户希望选择使用其中一个、他们可以为板上的两个器件填充封装、并读取 ID 寄存器以确定存在哪个器件、然后相应地为该器件运行代码。  

    此致、
    Brandon Fisher