您好!
我正在 IWR 6443中实施用于外部看门狗的 API。IWR 6443将继续向电源管理 IC (PMIC)发送150ms 低电平和50ms 高电平信号。 如果 IWR 6443发生故障并停止响应、 则不会向 PMIC 发送150ms 低电平和50ms 高电平信号。 PMIC 将监控此情况、并开始每隔5秒向 IWR 6443的 WARM _RESET 引脚发送10ms 低电平信号。 因此 IWR 6443将复位。 因此、我可以在 每5秒间隔内获得10ms 的低电平信号到 iwr6443的 warm _reset 引脚、该引脚执行处理器的热 REST 操作。 使用 watchdog_open()、watchdog_control()等 API,我正在尝试实现 watchdog。但由于某些问题,不会发生热复位。
在下面找到我实现的 API。 请告诉我、 我应该做哪些更改来检测 warm 引脚中的10ms 低电平信号并导致处理器热复位。