This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004QEVM:如何将增益值调整为更大?

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004QEVM, FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/981381/fdc1004qevm-how-to-adjust-the-gain-value-to-bigger

器件型号:FDC1004QEVM
主题中讨论的其他器件: FDC1004

您好!

我将 FDC1004QEVM 与传感解决方案 EVM GUI V1.10.0搭配使用以测试液位。

因为我的容器只有35 mm、所以液位变化很小。

我将增益值设置为3、该值为1.943pF 至2.564pF (从空电平到满电平)。

如果我想看到更大的增量、它是否有任何方法可以将增益设置为大于3?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。

    FDC1004数据表的第8.6.5节更详细地描述了增益校准寄存器。 增益校正因数可设置为0至4范围内。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    但在 GUI 中、我可以设置的最大增益为3。

    我已重新安装 GUI、但仍无法设置为4。

    GUI 版本:v1.10.0

    EVM:FDC1004

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对误解表示歉意。 您的 GUI 似乎正常工作、但数据表的第8.6.5节中似乎存在错误、增益校正因子的范围实际上为0至3GAIN_CALn 的整数部分仅为两位[15:14]、因此最高增益设置为3。

    此致、

    Nicole