This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:如何运行毫米波 EVM 的单元测试

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/980963/iwr6843isk-how-to-run-unit-test-for-mmwave-evm

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTUNIFLASH

您好!

我在 毫米波 SDK 中学习了文档 mmwave_sdk_unit_test_procedure.pdf。

但我仍然对这个主题感到困惑。

是否有任何文档可以说明如何逐步运行单元测试?

最佳硬件和软件设置。

例如。 如何运行 GPIO 单元测试?

谢谢。

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    目前没有这种文件。 我将向 SDK 团队提供输入、以便在单元测试程序文档中添加信息。

    现在、您需要参考 GPIO 单元测试注释以及 MMWAVEICBOOST 用户指南@https://www.ti.com/lit/ug/swru546d/swru546d.pdf

    第 2.8.2.5节开关和 LED 、用于参考代码中使用的 GPIO_0和 GPIO_1。

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh:

    我使用的是 IWR6843ISK 和  MMWAVEICBOOST

    我尝试通过 out2rprc.exe、MulticoreImageGen.exe、 crc_multicore_image.exe、 gen_bincrc32.exe 将 xwr68xx_GPIO_MSS.xer4f 文件转换为 bin 文件。

    以下是我的命令示例:

    1. out2rprc.exe D:\xwr68xx_GPIO_MSS.xer4f D:\xwr68xx_gpio_mss.tmp
    2. MulticoreImageGen.exe LE 37 0x00000006 D:\xwr68xx_gpio_demo.bin 0x35510000 D:\xwr68xx_gpio_mss.tmp
    3. crc_multicore_image.exe D:\xwr68xx_gpio_demo.bin D:\xwr68xx_gpio_demo.tmp
    4. gen_bincrc32.exe D:\xwr68xx_gpio_demo.bin

    Uniflash 工具有 bin 文件。

    xwr68xx_gpio_demo.bin 编程正常。

    但应用/用户 UART 端口没有输出调试消息(波特率为115200)。

    bin 文件转换是否出错???

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    您需要在 CCS 中运行测试二进制文件。 请遵循毫米波 SDK 用户指南 C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf:

    第3节. 5.运行预编译单元测试二进制文件(.xer4f 和.xe674)

     


    谢谢

    Yogesh