This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:如何在调试工程时输入到 CLI?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/980646/iwr6843aopevm-how-to-input-to-cli-when-debugging-a-project

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTIWR6843DCA1000EVM

您好!

我正在尝试使用具有 MMWAVEICBOOST 板的 IWR6843 AOP EVM 板进行手势识别。 我将5V 外部电源连接到 MMWAVEICBOOST、驱动程序安装正确、我可以看到 XDS110调试。 我正确设置了目标配置并运行它。

现在、我从 TI Resource Explorer 中获得了项目 DS/MSS

然后我尝试加载并调试它、但该项目需要通过 CLI 启动传感器、如何在调试期间打开 CLI?

我的第一个目标是设置线性调频脉冲、并将所有反射的线性调频脉冲信息打印到系统日志中。 我的应用是否有任何简单的示例或启动项目、它仅需要 DSS 来读取反射的线性调频脉冲并计算 IF (中频)、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    1.即使程序通过 CCS 运行、也可以照常使用终端程序打开 CLI。 USB 端口提供 JTAG 和 UART、两者同时工作、因此可以照常打开 CLI 终端。

    但是、对于手势演示、您无需打开 CLI 端口、目标配置在此演示中进行了硬编码、并在启动时自动应用。 它在该函数中完成、因此、如果您希望在不打开终端的情况下查看配置的发送方式、可以在此函数中放置断点。

    您是否看过 SDK 开箱即用演示?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AM1kRI3l5vvDUDVn-RHrxQ__VLyFKFf__LATEST

    谢谢

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    感谢您的回复、是的、我找到了硬编码配置、现在就使用它了。

    我在 Code Composer Studio 内检查了 TI Resource Explorer、找到了2个演示:

    1. 68xx ISK

    2. 68xx AOP

    我有 IWR6843 AOP EVM + MMWAVEICBOOST 板、所以我应该选择2、对吧? 不是 ISK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚导入了项目: C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_5_1\labs\out_for_box_demo\68xx_mmwave_sdk_dsp

    它看起来是正确的项目。

    我有一个简短的侧问、我有2个模块(它们都是相同的 IWR6843 AOP EVM)、如果它们都加载了相同的固件并加载了相同的配置(线性调频脉冲)、如果第二个模块彼此指向、它们是否会"看到"来自第一个模块的线性调频脉冲?

    我想捕获反射的线性调频脉冲并绘制它、如果有任何工具可以使用它、我在这里得到了 DCA1000EVM 卡、并计划将其连接到第二 个 IWR6843 AOP EVM 以捕获反射的线性调频脉冲。 我希望我可以看到模块1 (自身)的反射线性调频脉冲和模块2的线性调频脉冲。 我是对的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    1.如果您有 IWR6843 AOP EVM + MMWAVEICBOOST、则应选择68xx AOP 演示、即 C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_5_1\labs\out_for_box_demo\68xx_AOP_mmwave_sdk_demo、而不是 C:\ti\mmwave_sdk_industrial_mw_5_mw_mw_mw_mw_mWK_1_demo。

    2.两个传感器,无论是发送还是接收,都不会在射频级别同步,因此您将看到干扰,因为另一个传感器,取决于它们发射的频率。 另请注意、我们不支持仅接收操作。

    谢谢