This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关毫米波雷达进行高速测距的问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843, IWR6843, MMWAVE-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/980974/question-about-mmwave-radar-for-high-speed-ranging

主题中讨论的其他器件:IWR1843IWR6843MMWAVE-STUDIO

尊敬的团队  

美好的一天!

我们的客户需要选择工业毫米波雷达传感器。

以下是他的要求:

e2e.ti.com/.../quesetion_2D00_millimeter-wave-radars-for-high_2D00_speed-ranging.docx

请帮助他确认。

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一些想法。 首先、我想知道这些物体是什么类型的:大型汽车/卡车或小型儿童。 其次、这些物体在什么范围内移动:远距离还是短距离?

    关于您的线性调频脉冲要求、我强烈建议查看 毫米波传感估算器。 这是一个程序、可让您为特定目标设计线性调频脉冲参数。 您可以为我们提供的器件定制您的线性调频脉冲参数。  

    在我看来、您可能需要 IWR6843 (60GHz 频段)或 IWR1843 (80GHz 频段)、具体取决于您的具体情况。  

    DCA1000专门用于原始 ADC 数据收集。 查看 MMWAVE-STUDIO、它是一个与 DCA1000配合使用以进行数据分析的软件包。 器件运行不需要 DCA1000。