This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:用于水下应用的 NT 分辨率磁传感器或毫米波雷达

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425, IWR6443, DRV425EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/977621/drv425-nt-resolution-magnetic-sensor-or-mmwave-radar-for-underwater-application

器件型号:DRV425
主题中讨论的其他器件: IWR6443

您好!
我之所以与您联系,是因为我需要有关分辨率符合 NT 的雪崩磁传感器的信息。
它们将创建一个传感器网络、该网络将被放置在水下(10-20mt 深度)、以检测从船舶到水肺潜水者的物体在网络/屏障上的瞬变(因此要求不解决问题)。

显然,它们必须能够区分物体产生的“信号”,即地球磁场。  

在我的初步研究中,我发现最好的技术是通量门,但我不确定是否需要一名专家技术专家。
下面您可以找到我的磁网必须与声障共存的初步项目架构。

一些问题:

  1. 除了 DRV425之外、我还能提供一些 P/N、对于在非水应用中选择传感器的其他技术、我有报价或建议吗?
  2. 我已经和 TI 技术人员交谈过(TT Case CS0411747)、但他对我说、对于磁解决方案、我必须与磁性器件领域的专家进行交谈。
  3. 同一位技术人员建议将毫米波雷达传感器用作 IWR6443。 它是否可以成为水下应用的有效解决方案?
  4. 我更喜欢磁通门方法、但如果毫米波雷达传感器根据您的小齿轮运转良好、我也可以考虑它们。  

谢谢你  

此致

Piero Mistretta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、皮埃罗、

    1. 除了 DRV425之外、我还能提供一些 P/N、对于在非水应用中选择传感器的其他技术、我有报价或建议吗?

      --> DRV425将是磁通门的唯一器件,甚至会接近。  我们的其他磁传感器是霍尔传感器、不适用于测量 NT

    2. 我已经和 TI 技术人员交谈过(TT Case CS0411747)、但他对我说、对于磁解决方案、我必须与磁性器件领域的专家进行交谈。

      在这里、您可以与我交谈、我可以与您谈谈您可以期待的问题。  第一种方法是区分接地场和信号。  您是否要调制您关心的信号?  如果是这样、我建议使用滤波器来避免噪声、因为噪声密度将限制您对 DRV425的限制。  请参阅此帖子

    3. 同一位技术人员建议将毫米波雷达传感器用作 IWR6443。 它是否可以成为水下应用的有效解决方案?

      -->我认为毫米波不会在水下工作,但我会将此问题发布在 E2E 上,以 IWR6443作为主题。  这是我们如何筛选问题以将问题发送给正确的人员/小组的方法之一。  这就是为什么我由于 DRV425而读取该值的原因。

    4. 我更喜欢磁通门方法、但如果毫米波雷达传感器根据您的小齿轮运转良好、我也可以考虑它们。

      -->我认为噪声将是使用 DRV425并删除不需要的字段的限制。  我想、如果您可以调制信号、  除此之外、DRV425将测量提供给它的任何磁场、并且不会区分其他磁源、例如接地磁场。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    感谢您的回答、但我需要更多帮助、因为根据上一篇文章、我发现 DRV425可能会揭示由水下近(10mT)铁磁物体导致的 NT 磁场变化:

    • 您讨论了对整个信号进行调制以滤除地球磁场、但我认为这是不可能的、因为地球磁场随频率低于 MHz 而变化、 我的目标 物体以 Hz 的频率移动、 并且这个滤波器的设计几乎是不可能的  (但我希望这不是道听途说的)。
    • 您是否有此调制方法的示例?
    • 对于其他技术、例如减去地球磁场的差分方法、您有什么建议吗?
    • 最后、我看到评估板 DRV425EVM:它是唯一的评估板吗?

    感谢大家

    祝你度过美好的一天

    Piero Mistretta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、皮埃罗、

    我不知道您是如何应用该字段的、但如果您可以更改它/更改它、则可以区分它。  例如、如果场是通过信号生成的、我会以您可以滤除的频率对其进行更改。  如果磁场是磁性的、我不知道如何移除接地磁场、除非您校准该磁场并将其用作系统中的偏移。  还要注意源会随时间/温度变化的程度。   

    • 您讨论了对整个信号进行调制以滤除地球磁场、但我认为这是不可能的、因为地球磁场随频率低于 MHz 而变化、 我的目标 物体以 Hz 的频率移动、 并且这个滤波器的设计几乎是不可能的  (但我希望这不是道听途说的)。
      • 频率越高、滤除 MHz (接近直流)就越容易。   
    • 您是否有此调制方法的示例?
      • 这就是我在以一定的频率施加磁场时提到的、您可以过滤出可以确定来自源的信号、而不是形成接地或另一个信号。

    • 对于其他技术、例如减去地球磁场的差分方法、您有什么建议吗?
      • 通常、进行差分测量可能会有所帮助。 使用两个 DRV425并查看差分。  通常、您需要校准差分、因为 DRV425传感器位置的封装变化在每个 DRV425之间可能会相差几度。
    • 最后、我看到评估板 DRV425EVM:它是唯一的评估板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、皮埃罗、

    我假设我已回答了您有关 DRV425的问题、因为我不确定它是否适用于您的应用。  请在此帖子上发表有关 DRV425的更多问题、或开始另一个主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Javier、

    我购买了 DRV425EVM 板来测试器件。 如果 答案符合 我的预期、我 必须通过两种方式做出决定:

    1. 使用24 Σ-Δ ADC 对原始信号(接地磁场加上将显示的 objetc 创建的有用信号)进行采样、并将所有数据处理留给 SW。 在这种情况下 、您能否建议一个足够的 DSP 或微控制器?
    2. 调制低频信号(考虑到 DRV42在低频时具有最大噪声)滤波器并对模拟信号进行采样。

    附件您可以找到其他用户如何处理此问题(DRV425器件中使用了此基本方案的一部分)。

    感谢您的支持和对噪音的解释。

    此致

    Piero Mistretta