This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01012:如何从 mmWave studio .lua 脚本控制串行端口

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/978849/tidep-01012-how-to-control-the-serial-port-from-a-mmwave-studio-lua-script

器件型号:TIDEP-01012

尊敬的 TI 支持

我想通过在 TI mmWave Studio 中运行的.lua 脚本向计算机串行端口发送命令字符串、以便控制测试套件的一部分并将其与 TIDEP-01012雷达测量值同步。   

理想情况下、这些命令将添加到 Cascade _Capture.lua 中、以便在将数据捕获初始化之前配置测试设备。

那么、您能告诉我是否可以从 TI 毫米波 Studio 中运行的.lua 脚本向串行端口发送命令/字符串、以及如何实现这一点吗?

此致

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我想我们在这方面可能有一些适合您的东西。 让我与内部团队核实一下、然后返回给您。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathon、

    包含 串行端口控制器 DLL (您可以在以下位置找到它...\mmWave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\clients\SerialPortController)   

    并使用以下命令:

    -serialport.SetParams

    -serialport.Connect

    -serialport.Write

    -serialport.read

    -serialport.Disconnect

    -serialport.Release

      mmWave Studio 中的 Lua 帮助应该解释这些命令的参数以及串行端口 DLL 中一些更可用的函数。

    此致、

    石田