This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:产品之间有何差异?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/978643/tmp112-what-are-the-differences-between-the-products

器件型号:TMP112

您好!

由于 TMP112存在交货问题、我们正在考虑更换。
请告诉我以下三种产品之间的区别。

除了温度测量的精度之外、是否还有任何其他差异?

TMP112AIDRLR

TMP112NAIDRLR

TMP112AQDRLRQ1

B/R、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    TMP112N 是 TMP112A 的较低精度变化。  

    TMP112A-Q1是通过汽车认证的 TMP112A 变体。 它保持相同的精度。

    TMP112B 的温度偏移在不同的电源电压下进行了修整。 这会使其在1.8V 时的精度更好。

    这些都是 TMP112的变化。 不应存在进一步的差异。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ren-San、您好!

    感谢你的答复。

    我理解得很好。