主题中讨论的其他器件: IWR1843、 TIDEP-0091
我们目前正在研究 IWR1443和 IWR1843系列76-81GHz 毫米波雷达 IC、这些 IC 主要用于液箱液位传感以及可能的固体。 通过阅读一些文档、IRW1443包括 MCU、硬件 FFT 加速器、512K 内存、4个接收器和3个发送器、非常节能、并且可优化为在4-20mA 回路电源下运行。 IWR1843包括 MCU、硬件 FFT 加速器、2M 存储器、4个接收器、3个发送器、 和 DSP。 IWR1443的功耗优化是一个首选选项、但精度也至关重要。 您能否提供有关 IWR1443和 IWR1843在给定范围内、在精度(mm)和距离(最大距离)等低电介质液体中、如油液和更高电介质的性能对比情况的更多信息? 泡沫和/或泡沫检测中的液位检测? 使用带线性调频脉冲拼接的闭环频率合成(PLL)(两个斜坡从不同频率开始、在单个斜坡上没有任何额外误差)和缩放 FFT、以最大程度地降低信噪比并提高分辨率? 是否存在与使用 TI 毫米波 IC 相关的专利限制? 认证要求?
您对哪种器件可为液体测量提供最佳的总体性能有何建议? 此外、请指定所有必要的演示板、部件、软件/硬件工具、编程器、IDE、 运行液位传感评估所需的评估 GUI 等。
对于所有问题、我都很抱歉、只是想让您对自己提供的产品有一个很好的了解。