This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:关于设置

Guru**** 1649650 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114EVM, FDC2114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/976484/fdc2114evm-about-settings

器件型号:FDC2114EVM
主题中讨论的其他器件: FDC2114

您好、TI

请告诉我如何使用 FDC2114EVM 测量105pF 或更高电容。

使用电流设置、 我只能测量高达105pF 的电容。

请告诉我如何使用此器件测量110或更多

请告诉我如何使用此器件测量110或更多
请告诉我如何使用此器件测量110或更多
请告诉我如何在本仪器中测量110多个参数
请告诉我如何在本仪器中测量110多个参数
全結果のリストを読み込めません μ A
再試行 μ A
再試行しています……
再試行しています……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以从每个数据值中减去偏移值、以最大限度地扩大采样数据的动态范围。 FDC2114数据表的表8列出了通道偏移寄存器。  

    此致、

    Nicole