This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:关于 FDC2114EVM 的规格

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114, FDC2114EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/976137/fdc2114evm-about-specifications-of-fdc2114evm

器件型号:FDC2114EVM
主题中讨论的其他器件:FDC2114

尊敬的 TI


以下是我的问题:

 "C sensormax"有多少容量?

另外、请告诉我如何计算   "C sensormax"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。

    FDC2114的最大传感器电容为250nF、具有1mH 电感器和10kHz 传感器振荡频率。 这可以在 FDC2114数据表的第8.5节中看到。

    以下公式可用于计算其他电感和频率值的传感器电容:

     

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nicole

    感谢您的回答。

    FDC2114EVM 电路板上有18mH 电感器和33pF 电容器。

    在上述情况下 、"C sensormax"有多少容量?

    (传感器振荡频率为10kHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FDC2114EVM 有一个18µH μ H 电感器。 因此、建议传感器电容值约为33pF、这将使系统对电容变化更加敏感。  

    您是否希望更改电路板上的33pF 电容器? 这已经是 EVM 的优化值。

    此致、

    Nicole