This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:调试 UART

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/976646/iwr6843aop-debug-uart

器件型号:IWR6843AOP

您好!
在数据表中、UART 标记为"用于调试"。 此标记是否有任何原因、例如特殊行为不是正常 UART? 还是这些 UART 只是 UART? D:D:D

BR

M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、这些是连接到 USB 转 UART 接口和 作为用户 UART 虚拟 COM 端口的 UART 线

    此致、

    查尔斯·奥