This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:DRV425

Guru**** 2550920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/975853/drv425-drv425

器件型号:DRV425

大家好、我在2018年找到了有关 DRV425芯片行为的以下文章(附件)。
我对图1中所示的问题感兴趣。 我们有相当多的此类芯片、在检查其中的一些芯片后、我在接收信号图中找不到峰值(如图1中的蓝线)。 请就此问题发表评论吗? 是否有必要检查所有芯片的这种行为? 此问题对于我们的应用至关重要。 也许自本文发布以来、您已经成功地调查了问题(至少作者声称已联系制造商)。  也许您还可以评论温度稳定性? 信号的行为是否确实如图4所示?

感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../testing_5F00_and_5F00_application_5F00_DRV425_5F00_sensor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitry、

    我在查看过的器件中没有发现问题、但我没有查看本文中看到的级别。  他们提到、有10%到20%的器件显示了这一点。 下面是几个缓解措施。  如果您的测量要获得类似的器件、您是否能够查看此问题?

    我会确保您的电源正常、因为我没有调查用于供电的设备。  DRV425的 PSRR 约为2µT μ V/1.5V、如数据表图所示。  如果电源有任何从一种状态变为另一种状态的东西、这可能会解决此问题。  我认为电源是问题的原因是他们提到的行为与改变电源电压的行为不同、电压电平与或多或少的"奇怪行为"之间没有相关性。

    至于漂移、典型值为5nV/°C。  数据表中的直方图(图5)显示了分布情况、图4显示了一些器件的典型漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    我只有一次机会测试了20个传感器、没有一个传感器表现出类似的行为。

    感谢您的建议、如果将来发现这些影响、我们将首先分析电源。