This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642:如何获取 AWR1642的芯片 ID

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/976110/awr1642-awr1642-how-to-get-the-chip-id-for-awr1642

器件型号:AWR1642

大家好、:

请参阅手册中的说明:

我们可以在 reg 中获取芯片 UID、但当我进行调试时、值为0。

以及如何读取 AWR1642芯片 UID?每个芯片的 UID 是否唯一?

谢谢!

陈泰瑞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Terrell、

    是的、每个芯片的 UID 都是唯一的。  

    从 MSS 中看到的寄存器地址为:0xFFFFFFE200、0xFFFFFFE204、0xFFFFFFE208、0xFFFFFFE20C。

    请问您为什么使用的是0xFFFFFFE300?

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishita:

    请参阅手册中的说明:

    #define SOC_XWR16XX_MSS_TOP_RCM_BASE_ADDRVE_ADDRESS         0xFFFFFF100U

    我看到 MSS_TOPRCM 的地址为0xFFFFFFE100、UID0-31的偏移地址为0x200。

    因此、我认为 UID0-31的 addr 为0xFFFFFFE300。

    谢谢!

    Terrell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Terrell、

    获取芯片 ID 的正确寄存器地址是我在之前的回复中提到的地址。  

    在安全器件的情况下、您提到的4个 UID 寄存器用于授权。 我理解 TRM 中的描述可能会误导人、感谢您的反馈。

    请使用以下地址:  

    0xFFFFE200、0xFFFFE204、0xFFFFE208、0xFFFFE20C

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田您好:

       还可以! 我明白了。 感谢您的支持。

       谢谢!

       Terrell