This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BASSENSORS:i2ctmp 项目警告

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BASSENSORS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1160757/boostxl-bassensors-warnings-with-i2ctmp-project

器件型号:BOOSTXL-BASSENSORS

大家好、

使用连接 BOOSTXL-BASSENSORS 的 CC1352R1_LAUNCHXL。 我尝试导入了项目"i2ctmp_CC1352R1_LAUNCHXL_tritos_ticlang"。 但是、在我构建和调试它时、它会给我以下错误:

"无效的工程路径:未找到包含路径(C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29\。C:\ti\ccs1210\xdctools_3_62_01_16_core\packages)。

资源:i2ctmp_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ticlang

位置:pathentry

类型:路径条目问题"

 我认为我应该得到以下结果:

启动 i2ctmp 示例

I2C 已初始化!

I2C 从地址0x41未应答!
I2C 从地址0x49未应答!
检测到从器件地址为0x48的 TMP11X 传感器

使用最后一个已知的传感器进行采样。
采样0:24 (C)
样本1:24 (C)
样本2:24 (C)
样本3:24 (C)
样本4:24 (C)
样本5:24 (C)
(笑声)
样本19:24 (C)
I2C 已关闭!

调试项目时、我是否在 Code Composer Studio 上获得此结果?

谢谢你。

-Mark