This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:无需使用 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000即可访问 AWR1843AOPEVM

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM, MMWAVEICBOOST, AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1159748/awr1843aopevm-access-level-to-awr1843aopevm-without-using-mmwaveicboost-and-dca1000

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOSTAWR1843BOOSTAWR1843

您好!

我想在 MSS 和 DSS 上对我的代码进行编程和开发、以用于盲点检测应用。 问题是、单独使用 AWR1843AOPEVM 和 AWR1843BOOST 模块时、该应用的最佳选择是什么。(不使用 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000)

我想测量目标的距离和速度、并通过任何可用协议将这些数据发送到另一个微控制器。

换言之、仅使用 AWR1843AOPEVM (不使用 MMWAVEICBOOST 和 DCA1000)和 AWR1843BOOST (不使用 DCA1000)时、模块 DSP 和 R4F ARM 编程以及硬件输出的访问权限有何主要差异

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    因此、AoP 天线可提供更小的解决方案尺寸、因为 PCB 上的天线不需要额外的空间。 由于您无需使用高频电介质材料、因此它还可实现成本更低的 PCB 设计。

    另一方面是、您无法进行自己的定制天线设计。 这是一种固定的封装设计。 在 PCB 上、您可以设计符合您要求的天线。

    因此、根据您的要求、您必须选择更适合的产品。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Saswat、

    除了这两个模块(AWR1843AOPEVM 和 AWR1843BOOST)之间的天线差异外、还有其他差异吗? 例如、在使用 CCS 对芯片进行编程和调试这些模块的代码方面是否存在差异?

    不带 MMWAVEICBOOST 的 AWR1843AOPEVM 在代码编程以及软件和硬件的访问级别方面与 AWR1843BOOST 是否相同? 在 TI 网站中提到 MMWAVEICBOOST、该模块包含 CCS 的附加接口? 这些附加接口是什么?为什么需要它们?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    除此之外、芯片编程没有变化。
    此外、根据我的理解、调试软件也是相同的。
    您能告诉我提到了哪些附加功能? 您可以附加图像、也可以在答复中输入图像。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saswat;

    此图像来自链接 https://www.ti.com/tool/AWR1843AOPEVM?keyMatch=AWR1843AOPEVM

    在此链接中、我们提到了为什么要使用 MMWAVEICBOOST。 但我不清楚、如果我购买的只是 AWR1843AOPEVM 而没有 MMWAVEICBOOST、哪些选项会丢失?

    谢谢 Saswat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    出于调试目的、您将需要 MMWAVEICBOOST。 否则、您将无法在 AWR1843 AOP 上刷写应用程序。
    此外、若要查看其具有哪些其他调试线路、您可以查看 TI.com 产品网站本身中提供的毫米波升压原理图。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Saswat。