This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:当使用 AWR1843BOOST 和 DCA1000EVM 收集数据时、RS232连接失败、并且在 AWR1843BOOST 通电后 DS1 (INERR)亮起

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1843BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1160737/awr1843boost-when-awr1843boost-and-dca1000evm-are-used-to-collect-data-the-rs232-connection-fails-and-ds1-inerr-lights-up-after-awr1843boost-is-powered

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHDCA1000EVM

我使用 AWR1843BOOST 和 DCA1000EVM 收集数据。 当我使用 mmWaveStudio 配置电路板时、我发现报告了 RS232连接失败:calling_ConnectTarget 返回3。 然后、我使用 Uniflash 擦除 AWR1843BOOST 的闪存。 稍后、虽然可以连接 RS232、但当 AWR1843BOOST 通电时 DS1 (INERR)会亮起。

我有以下问题:

1:新购买的 AWR1843BOOST RS232无法连接时、是否需要擦除闪存? 我在擦除闪存后发现它工作正常?

2:擦除 AWR1843BOOST 的闪存后、DS1是否正常亮起? DS1指示灯亮起是什么?

3:是否存在硬件问题?

AWR1843BOOST 和 DCA1000EVM 是新购买的、未正常使用。 如果问题不能解决,我想返回或交换。