This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:如何从使用 mmWave Studio 配置的 AWR1843 + Dca1000获取数据、使用 Python 获取检测到的对象数据

Guru**** 2543690 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/974881/awr1843boost-how-to-get-data-from-awr1843-dca1000-configured-using-mmwave-studio-using-python-to-get-the-detected-objects-data

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他部件:DCA1000EVMAWR1843

输出:

gm:构造函数
GM:2021年1月28日20:25:16日
RSTD.Transmit ("/设置")
[20:25:16]
[20:25:16]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[20:25:16] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[20:25:16] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[20:25:16]脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")
[20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
[20:25:16] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)
[20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled、"true")
[20:25:16] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
[20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay、"true")
[20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart、"true")
[20:25:16] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)
[20:25:16] RSTD.Transmit ("/")
[20:25:16] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\royn.CAT\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[20:25:17] RSTD.BUILD ()
[20:25:17] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\royn.CAT\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[20:25:17] RSTD.Transmit ("/")
[20:25:17] RSTD.AL_BUILD ()
[20:25:17] RSTD.AL_LoadXml ()
[20:25:17] RSTD.Transmit ("/")
[20:25:17] RSTD.Al_Init ()
[20:25:17] RSTD.Clients_build()
[20:25:17] gm:初始化
[20:25:17] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll
[20:25:17] gm:1个客户机初始化
[20:25:17] gm:1个模块初始化
[20:25:17] gm:2选项卡(s)初始化
[20:25:17] RSTD.Client_LoadXml()
[20:25:17][RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)
[20:25:17][RadarAPI]:状态:已通过
[20:25:17]已安装 Matlab 运行时引擎
[20:25:17][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[20:25:40][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[20:25:42][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)
[20:25:42][RadarAPI]:状态:已通过
[20:25:42][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\royn.CAT\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[20:25:42]测试=错误
[20:25:42] RstdNet:端口2777:侦听..
[20:25:42]
[20:25:42]***脚本成功完成。***
[20:26:08][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[20:26:08][RadarAPI]:状态:已通过
[20:26:09][RadarAPI]:打开板控制端口()
[20:26:09][RadarAPI]:状态:已通过
[20:26:10][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[20:26:10][RadarAPI]:状态:已通过
[20:26:11][RadarAPI]:关闭电路板控制端口()
[20:26:11][RadarAPI]:状态:通过
[20:26:11][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[20:26:11][RadarAPI]:状态:通过
[20:26:11][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[20:26:11][RadarAPI]:状态:通过
[20:29:49][RadarAPI]:AR1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")
[20:29:49][RadarAPI]:状态:已通过
[20:30:03]
[20:30:03] Lua 错误:
[20:30:03]输入字符串的格式不正确。
[20:30:30][RadarAPI]:AR1.Connect (4、921600、1000)
[20:30:33][RadarAPI]:警告:已连接波特率115200
[20:30:34][RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
[20:30:34][RadarAPI]:警告:尝试连接波特率921600
[20:30:36][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[20:30:37][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
[20:30:37][RadarAPI]:状态:已通过
[20:30:37][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
[20:30:37][RadarAPI]:状态:已通过
[20:30:37][RadarAPI]:ar1.deviceVariantSelection("XWR1843")
[20:30:37][RadarAPI]:状态:已通过
[20:30:37][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G")
[20:30:37][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1843")
[20:30:37][RadarAPI]:状态:已通过
[20:30:37]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
[20:30:37][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\royn.CAT\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[20:30:50][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\..\..\..\RRF_eval_firmware\\rarss\\xwr18xx_radarss.bin")
[20:30:51][RadarAPI]:下载 BSS Patch RPRC 二进制文件。
[20:30:52][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
[20:30:52][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
[20:30:53][RadarAPI]:ar1.GetBSSPatchFwVersion()
[20:30:53][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.05.02 (30/04/19))
[20:30:56][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\\..\..\rf_eval_firmware\\masterss\\xwr18xx_masters.bin")
[20:30:56][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
[20:30:58][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
[20:30:58][RadarAPI]:MSSFwVersion:(01.02.05.02 (16/07/19)
[20:31:03][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[20:31:03][RadarAPI]:状态:已通过
[20:31:03]收到 MSS 上电完成异步事件!
[20:35:37][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
[20:35:37][RadarAPI]:状态:已通过
[20:35:37][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1843")
[20:35:37][RadarAPI]:状态:已通过
[20:35:37]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
[20:35:37][RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[20:35:37][RadarAPI]:状态:已通过
[20:35:37]收到 BSS 加电完成异步事件!
[20:35:37][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
[20:35:37][RadarAPI]:MSSFwVersion:(01.02.05.02 (16/07/19))
[20:35:38][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
[20:35:38][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
[20:35:39][RadarAPI]:ar1.GetBSSPatchFwVersion()
[20:35:39][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.05.02 (30/04/19))









  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一项要求、需要更改 IP  

    >AR1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")
    ANS=0
    >AR1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.117.141"、"192.168.117.140"、"12:34:56:78:90:12"、4096, 4098)
    >AR1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")
    ANS=0
    >AR1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.117.141"、"192.168.117.140"、"12:34:56:78:90:12"、4096, 4098)
    >

    但是、根据本文档    第14页  、我在设置 DCA1000上的 FPGA 版本中没有任何内容  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    gm:构造函数
    GM:2021年1月28日20:25:16日
    RSTD.Transmit ("/设置")
    [20:25:16]
    [20:25:16]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
    [20:25:16] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
    [20:25:16] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
    [20:25:16]脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
    [20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")
    [20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
    [20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
    [20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
    [20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
    [20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
    [20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
    [20:25:16] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)
    [20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled、"true")
    [20:25:16] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
    [20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay、"true")
    [20:25:16] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart、"true")
    [20:25:16] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)
    [20:25:16] RSTD.Transmit ("/")
    [20:25:16] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\royn.CAT\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [20:25:17] RSTD.BUILD ()
    [20:25:17] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\royn.CAT\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [20:25:17] RSTD.Transmit ("/")
    [20:25:17] RSTD.AL_BUILD ()
    [20:25:17] RSTD.AL_LoadXml ()
    [20:25:17] RSTD.Transmit ("/")
    [20:25:17] RSTD.Al_Init ()
    [20:25:17] RSTD.Clients_build()
    [20:25:17] gm:初始化
    [20:25:17] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll
    [20:25:17] gm:1个客户机初始化
    [20:25:17] gm:1个模块初始化
    [20:25:17] gm:2选项卡(s)初始化
    [20:25:17] RSTD.Client_LoadXml()
    [20:25:17][RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)
    [20:25:17][RadarAPI]:状态:已通过
    [20:25:17]已安装 Matlab 运行时引擎
    [20:25:17][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
    [20:25:40][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
    [20:25:42][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)
    [20:25:42][RadarAPI]:状态:已通过
    [20:25:42][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\royn.CAT\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [20:25:42]测试=错误
    [20:25:42] RstdNet:端口2777:侦听..
    [20:25:42]
    [20:25:42]***脚本成功完成。***
    [20:26:08][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
    [20:26:08][RadarAPI]:状态:已通过
    [20:26:09][RadarAPI]:打开板控制端口()
    [20:26:09][RadarAPI]:状态:已通过
    [20:26:10][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
    [20:26:10][RadarAPI]:状态:已通过
    [20:26:11][RadarAPI]:关闭电路板控制端口()
    [20:26:11][RadarAPI]:状态:通过
    [20:26:11][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
    [20:26:11][RadarAPI]:状态:通过
    [20:26:11][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
    [20:26:11][RadarAPI]:状态:通过
    [20:29:49][RadarAPI]:AR1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")
    [20:29:49][RadarAPI]:状态:已通过
    [20:30:03]
    [20:30:03] Lua 错误:
    [20:30:03]输入字符串的格式不正确。
    [20:30:30][RadarAPI]:AR1.Connect (4、921600、1000)
    [20:30:33][RadarAPI]:警告:已连接波特率115200
    [20:30:34][RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
    [20:30:34][RadarAPI]:警告:尝试连接波特率921600
    [20:30:36][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
    [20:30:37][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
    [20:30:37][RadarAPI]:状态:已通过
    [20:30:37][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
    [20:30:37][RadarAPI]:状态:已通过
    [20:30:37][RadarAPI]:ar1.deviceVariantSelection("XWR1843")
    [20:30:37][RadarAPI]:状态:已通过
    [20:30:37][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G")
    [20:30:37][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1843")
    [20:30:37][RadarAPI]:状态:已通过
    [20:30:37]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
    [20:30:37][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\royn.CAT\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [20:30:50][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\..\..\..\RRF_eval_firmware\\rarss\\xwr18xx_radarss.bin")
    [20:30:51][RadarAPI]:下载 BSS Patch RPRC 二进制文件。
    [20:30:52][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
    [20:30:52][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
    [20:30:53][RadarAPI]:ar1.GetBSSPatchFwVersion()
    [20:30:53][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.05.02 (30/04/19))
    [20:30:56][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\\..\..\rf_eval_firmware\\masterss\\xwr18xx_masters.bin")
    [20:30:56][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
    [20:30:58][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
    [20:30:58][RadarAPI]:MSSFwVersion:(01.02.05.02 (16/07/19)
    [20:31:03][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
    [20:31:03][RadarAPI]:状态:已通过
    [20:31:03]收到 MSS 上电完成异步事件!
    [20:35:37][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
    [20:35:37][RadarAPI]:状态:已通过
    [20:35:37][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1843")
    [20:35:37][RadarAPI]:状态:已通过
    [20:35:37]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
    [20:35:37][RadarAPI]:ar1.RfEnable()
    [20:35:37][RadarAPI]:状态:已通过
    [20:35:37]收到 BSS 加电完成异步事件!
    [20:35:37][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
    [20:35:37][RadarAPI]:MSSFwVersion:(01.02.05.02 (16/07/19))
    [20:35:38][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
    [20:35:38][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
    [20:35:39][RadarAPI]:ar1.GetBSSPatchFwVersion()
    [20:35:39][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.05.02 (30/04/19))
    [21:24:07][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、1、0)
    [21:24:07][RadarAPI]:状态:已通过
    [21:25:35][RadarAPI]:AR1.RfLdoBypassConfig (0x0)
    [21:25:35][RadarAPI]:状态:已通过
    [21:26:08][RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、0)
    [21:26:08][RadarAPI]:状态:已通过
    [21:26:35][RadarAPI]:ar1.RfInit()
    [21:26:35][RadarAPI]:状态:已通过
    [21:26:35]接收到 RF Init 异步事件!
    [21:26:35][RadarAPI]:时间戳、温度:3058520、40;APLL 状态、更新:1、0; SynthVCO1状态、更新:1、1;SynthVCO2状态、更新:1、 1;LODist 状态、更新:1、1;RxADCDC 状态、 更新了:1、1;HPFcutoff 状态、更新了:1、1; LPFcutoff Status、Update:1、1;PeakDetector Status、Update:1、 1;TxPower 状态、更新:1、1;RxGain 状态、 更新了:1、1;TxPhase 状态、更新了:1、1; RxIQMM 状态、更新:1、1;
    [21:27:52][RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (513、1216644097、0)
    [21:27:52][RadarAPI]:状态:已通过
    [21:28:12][RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
    [21:28:12][RadarAPI]:状态:已通过
    [21:28:54][RadarAPI]:AR1.LVDSLaneConfig (0、1、0、0、0、 1、0、0)
    [21:28:54][RadarAPI]:状态:已通过
    [21:29:56][RadarAPI]:ar1.ProfileConfig (0、77、100、6、60、 0、0、0、0、0、 0、29.982、0、256、10000、 0、0、30)
    [21:29:56][RadarAPI]:状态:已通过
    [21:31:00][RadarAPI]:AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、0、 0、0、1、0、0)
    [21:31:00][RadarAPI]:状态:已通过
    [21:31:03]测试源已禁用...!!!
    [21:31:03][RadarAPI]:AR1.DisableTestSource (0)
    [21:31:03][RadarAPI]:状态:已通过
    [21:31:03][RadarAPI]:AR1.FrameConfig (0、0、8、128、40、 0、0、1)
    [21:31:03][RadarAPI]:状态:已通过
    [21:35:26][RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardDllVersion()
    [21:35:26][RadarAPI]:正在将 dll_version 命令发送到 DCA1000
    [21:35:26][RadarAPI]:
    [21:35:26] DLL 版本: 1.0
    [21:35:26][RadarAPI]:AR1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")
    [21:35:26][RadarAPI]:状态:已通过
    [21:35:58][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)
    [21:35:58][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、2、1、2、3、 30)
    [21:35:58][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
    [21:35:58][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
    [21:36:03][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)
    [21:36:03][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、2、1、2、3、 30)
    [21:36:03][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
    [21:36:03][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
    [21:36:03][RadarAPI]:
    [21:36:03]
    [21:36:03] ConnectRFDCCard_ConfigMode():BIND FAILED (Config port):10048
    [21:36:03]以太网连接失败。 [错误-4051]
    [21:36:03][RadarAPI]:向 DCA1000发送记录命令
    [21:36:03][RadarAPI]:
    [21:36:03]
    [21:36:03] ConnectRFDCCard_ConfigMode():BIND FAILED (Config port):10048
    [21:36:03]以太网连接失败。 [错误-4051]
    [21:36:03][RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardFPGAVersion ()
    [21:36:03][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
    [21:36:03][RadarAPI]:
    [21:36:03]
    [21:36:03] ConnectRFDCCard_ConfigMode():BIND FAILED (Config port):10048
    [21:36:03]以太网连接失败。 [错误-4051]
    [21:36:09][RadarAPI]:
    [21:36:09] FPGA 配置:
    [21:36:09]超时错误! 系统已断开连接
    [21:36:09][RadarAPI]:正在将记录命令发送到 DCA1000
    [21:36:19][RadarAPI]:
    [21:36:19]配置记录:
    [21:36:19]超时错误! 系统已断开连接
    [21:36:19][RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardFPGAVersion ()
    [21:36:19][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
    [21:36:29][RadarAPI]:
    [21:36:29]
    [21:36:29]无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]
    [21:36:29]
    [21:43:55][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)
    [21:43:55][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、2、1、2、3、 30)
    [21:43:56][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
    [21:43:56][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
    [21:44:06][RadarAPI]:
    [21:44:06] FPGA 配置:
    [21:44:06]超时错误! 系统已断开连接
    [21:44:06][RadarAPI]:向 DCA1000发送记录命令
    [21:44:16][RadarAPI]:
    [21:44:16]配置记录:
    [21:44:16]超时错误! 系统已断开连接
    [21:44:16][RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardFPGAVersion ()
    [21:44:16][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
    [21:44:26][RadarAPI]:
    [21:44:26]
    [21:44:26]无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]
    [21:44:26]
    [21:45:09][RadarAPI]:AR1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")
    [21:45:09][RadarAPI]:状态:已通过
    [21:45:12]
    [21:45:12] Lua 错误:
    [21:45:12]输入字符串的格式不正确。
    [21:51:56][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_StartRecord ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\PostProp\\ADC_data.bin"、1)
    [21:51:56][RadarAPI]:向 DCA1000发送 start_record 命令
    [21:52:07][RadarAPI]:
    [21:52:07]开始记录:
    [21:52:07]超时错误! 系统已断开连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、

    我已将您的问题转发给我们的相关专家。 请预计下周初收到回复。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohit、

    您应该确保 PC 上的 IP 地址设置为192.168.33.30。 此 IP 地址在 DCA1000EVM FPGA 中设置、因此您需要确保相应地设置 PC 地址。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我尝试使用更改 dca1000中的 IP 地址

    使用 lua shell 从 mmWave Studio 更改 PC 和数据卡中的 IP

    >AR1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")

    ANS=0

    >AR1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.117.141"、"192.168.117.140"、"12:34:56:78:90:12"、4096, 4098)

    我们能否同时更改这两个 IPS,请帮助我们解决问题

    IP 格式是否有任何限制。

    您能告诉您更改 IP 的所有步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您之前的响应,现在使用默认配置和 IP 地址,  

    但我看不到下面的 FPGA 版本,而且我无法从  我已将 IP 设置为192.168.33.30的 PC ping 192.168.33.180,这是 DCA1000的默认 IP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也尝试了其他方法...


    当使用  C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\Scripts\DataCaptureDemo_xWR.lua 时

    对于其共享日志:

    gm:构造函数
    GM:2021年1月31日、星期日、22:45:03
    RSTD.Transmit ("/设置")
    [22:45:03]
    [22:45:03]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
    [22:45:03] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
    [22:45:03] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
    [22:45:03]脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
    [22:45:03] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")
    [22:45:03] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
    [22:45:03] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
    [22:45:03] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
    [22:45:03] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
    [22:45:03] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
    [22:45:03] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
    [22:45:03] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)
    [22:45:03] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled "、"真")
    [22:45:03] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
    [22:45:03] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay "、"真")
    [22:45:03] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart "、"真")
    [22:45:03] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)
    [22:45:03] RSTD.Transmit ("/")
    [22:45:03] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\royn.CAT\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [22:45:03] RSTD.BUILD ()
    [22:45:03] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\royn.CAT\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [22:45:03] RSTD.Transmit ("/")
    [22:45:03] RSTD.AL_BUILD ()
    [22:45:03] RSTD.AL_LoadXml ()
    [22:45:03] RSTD.Transmit ("/")
    [22:45:03] RSTD.Al_Init ()
    [22:45:03] RSTD.Clients_build()
    [22:45:03] gm:初始化
    [22:45:03] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll
    [22:45:03] gm:1个客户机初始化
    [22:45:03] GM:1个模块初始化
    [22:45:03] gm:2选项卡(s)初始化
    [22:45:03] RSTD.Client_LoadXml()
    [22:45:04][RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)
    [22:45:04][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:04]已安装 Matlab 运行时引擎
    [22:45:04][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
    [22:45:07][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
    [22:45:09][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)
    [22:45:09][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:09][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\royn.CAT\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [22:45:09]测试=错误
    [22:45:09] RstdNet:端口2777:侦听。
    [22:45:09]
    [22:45:09]***脚本已成功完成。***
    [22:45:29][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
    [22:45:29][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:30][RadarAPI]:打开板控制端口()
    [22:45:30][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:31][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
    [22:45:31][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:31][RadarAPI]:关闭板控制端口()
    [22:45:31][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:32][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
    [22:45:32][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:32][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
    [22:45:32][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:33][RadarAPI]:ar1.Connect (4、921600、1000)
    [22:45:36][RadarAPI]:警告:已与波特率115200连接
    [22:45:37][RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
    [22:45:37][RadarAPI]:警告:尝试连接波特率921600
    [22:45:38][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
    [22:45:40][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
    [22:45:40][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:40][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
    [22:45:40][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:40][RadarAPI]:ar1.deviceVariantSelection("XWR1843")
    [22:45:40][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:40][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G")
    [22:45:40][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1843")
    [22:45:40][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:40]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
    [22:45:40][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\royn.CAT\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [22:45:46][RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff214、0、31)
    [22:45:46][RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff210、0、31)
    [22:45:46][RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff218、0、31)
    [22:45:46][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\..\..\..\RRF_eval_firmware\\rarss\\xwr18xx_radarss.bin")
    [22:45:47][RadarAPI]:下载 BSS 修补程序 RPRC 二进制文件。
    [22:45:48][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
    [22:45:48][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
    [22:45:49][RadarAPI]:ar1.GetBSSPatchFwVersion()
    [22:45:49][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.05.02 (30/04/19))
    [22:45:49] BSS FW 下载成功
    [22:45:49][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\\..\..\rf_eval_firmware\\masterss\\xwr18xx_masters.bin")
    [22:45:49][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
    [22:45:51][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
    [22:45:51][RadarAPI]:MSSFwVersion:(01.02.05.02 (16/07/19))
    [22:45:51] MSS FW 下载成功
    [22:45:52][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
    [22:45:52][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:52]收到 MSS 上电完成异步事件!
    [22:45:52]上电成功
    [22:45:53][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
    [22:45:53][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:53][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1843")
    [22:45:53][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:53]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
    [22:45:53][RadarAPI]:ar1.RfEnable()
    [22:45:53][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:53]收到 BSS 加电完成异步事件!
    [22:45:54][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
    [22:45:54][RadarAPI]:MSSFwVersion:(01.02.05.02 (16/07/19)
    [22:45:54][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
    [22:45:54][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
    [22:45:55][RadarAPI]:ar1.GetBSSPatchFwVersion()
    [22:45:55][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.05.02 (30/04/19))
    [22:45:55]射频使能成功
    [22:45:55][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、1、0)
    [22:45:55][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:55] ChANNAdcConfig 成功
    [22:45:55][RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、0)
    [22:45:55][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:55] regualar 模式配置成功
    [22:45:55][RadarAPI]:ar1.RfInit()
    [22:45:55]接收到 RF Init 异步事件!
    [22:45:55][RadarAPI]:时间戳、温度:2116、37;APLL 状态、更新:1、0; SynthVCO1状态、更新:1、1;SynthVCO2状态、更新:1、 1;LODist 状态、更新:1、1;RxADCDC 状态、 更新了:1、1;HPFcutoff 状态、更新了:1、1; LPFcutoff Status、Update:1、1;PeakDetector Status、Update:1、 1;TxPower 状态、更新:1、1;RxGain 状态、 更新了:1、1;TxPhase 状态、更新了:1、1; RxIQMM 状态、更新:1、1;
    [22:45:56][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:56] RfInit 成功
    [22:45:57][RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (1、1、0)
    [22:45:57][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:57] DataPathConfig 成功
    [22:45:57][RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
    [22:45:57][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:57] LvdsClkConfig 成功
    [22:45:57][RadarAPI]:AR1.LVDSLaneConfig (0、1、0、0、0、 1、0、0)
    [22:45:57][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:57] LVDSLaneConfig 成功
    [22:45:57][RadarAPI]:AR1.SetTestSource (4、3、0、0、0、0、 0、-327、0、-327、327、 327、327、-2.5、327、327、 0、0、0、0、-327、 0、-327、327、327、327、327、 -95、0、0、0.5、0、 1、0、1.5、0、0、 0、0、0、0、0)
    [22:45:57][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:57]测试源配置成功
    [22:45:57][RadarAPI]:ar1.ProfileConfig (0、77、100、6、60、 0、0、0、0、0、 0、29.982、0、256、5000、 0、0、30)
    [22:45:57][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:57] ProfileConfig 成功
    [22:45:57][RadarAPI]:AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、0、 0、0、1、1、0)
    [22:45:57][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:57] ChirpConfig 成功
    [22:45:57][RadarAPI]:ar1.EnableTestSource (1)
    [22:45:57][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:57]启用测试源成功
    [22:45:57]测试源已启用...!!!
    [22:45:57][RadarAPI]:ar1.EnableTestSource (1)
    [22:45:57][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:57][RadarAPI]:AR1.FrameConfig (0、0、8、128、40、 0、0、1)
    [22:45:57][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:57]帧配置成功
    [22:45:57][RadarAPI]:AR1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")
    [22:45:57][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:45:57] SelectCaptureDevice 成功
    [22:45:57][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"c:22:38:4e:5a:c"、4096、4098)
    [22:45:57][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
    [22:46:08][RadarAPI]:
    [22:46:08] FPGA 配置:
    [22:46:08]超时错误! 系统已断开连接
    [22:46:08][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
    [22:46:18][RadarAPI]:
    [22:46:18]
    [22:46:18]无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]
    [22:46:18]
    [22:46:18] CaptureCardConfig_EthInit 成功
    [22:46:18][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、2、1、2、3、 0)
    [22:46:18][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
    [22:46:28][RadarAPI]:
    [22:46:28] FPGA 配置:
    [22:46:28]超时错误! 系统已断开连接
    [22:46:28] CaptureCardConfig_Mode 成功
    [22:46:28][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
    [22:46:28][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
    [22:46:38][RadarAPI]:
    [22:46:38] FPGA 配置:
    [22:46:38]超时错误! 系统已断开连接
    [22:46:38][RadarAPI]:向 DCA1000发送记录命令
    [22:46:48][RadarAPI]:
    [22:46:48]配置记录:
    [22:46:48]超时错误! 系统已断开连接
    [22:46:48] CaptureCardConfig_PacketDelay 失败
    [22:46:48][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_StartRecord ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\\.\\PostProc\\adc_data.bin"、1)
    [22:46:48][RadarAPI]:正在将 start_record 命令发送到 DCA1000
    [22:46:48][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:46:49][RadarAPI]:ar1.StartFrame ()
    [22:46:49][RadarAPI]:状态:已通过
    [22:46:49]收到帧启动异步事件!
    [22:46:50]收到帧结束异步事件!
    [22:46:50][RadarAPI]:帧结束
    [22:46:54]请等待几秒钟,等待 MATLAB 后处理..... !!!!
    [22:46:54][RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc ("C:\\ti\\mmWave_studio:02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\\..\PostProc \\adc_data.bin")
    [22:46:54][RadarAPI]:捕获的文件数:0,每个设备的总帧数:8.
    [22:46:54]错误:捕获的文件数为零!
    [22:47:04]
    [22:47:04]***脚本成功完成。***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohit、

    我在上一帖子中看不到您的屏幕截图。 请再次上传图片、以便我可以看到。

    关于您对 IP 地址的问题、不能更改。 该地址在 mmWave Studio 和 FPGA 固件中设置。 您需要将 PC IP 地址设置为192.168.33.30。

    请尝试使用此文件夹位置中的捕获演示 lua 脚本:

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\Scripts

    使用以下脚本: DataCaptureDemo_xWR.lua

    有关如何使用此脚本的说明、请参阅《DCA1000EVM 快速入门指南》。 快速入门指南可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/ml/spruik7/spruik7.pdf 

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的上述回复中、我也使用了该 lua 脚本。

    并已与您共享提供错误的完整日志。

    请检查以上内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我遇到错误:

    [05:50:46]状态:打开/关闭 GpioControl 失败、错误类型:协议错误

    [05:50:53][RadarAPI]:错误:连接失败:Calling_ConnectTarget 返回3.


    PFA
    e2e.ti.com/.../error_5F00_mmwave.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohit、

    请提供物理设置的多张图片。 如果我可以看到您的设置与所有连接的电缆的外观、这将有助于隔离您的问题。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohit、

    感谢您提供这些图像。 我将对其进行审核、并在明天返回给您。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohit、

    我会根据您的设置图建议进行以下更改。

    1.从安装程序中卸下 USB 集线器。 使用两条 USB 电缆将 AWR1843BOOST EVM 和 DCA1000EVM 的"Radar FTDI"端口连接到 PC。 使用 mmWave Studio 时、不应连接 FPGA-JTAG USB 电缆。

    2.应将 mmWave Studio 笔记本电脑从连接到 Internet 的以太网交换机上断开。

    您当前的设置可能会影响演示脚本的无误执行。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我们已经按照要求进行了更改  

    Cat 笔记本电脑和雷达 DCA 板 USB 端口直接连接到 Cat 笔记本电脑 USB。 网络连接已断开、并且有 WiFi 连接。 从 cat 笔记本电脑到 DCA 板有一个从 USB 到网络的网络连接。  

    但在 mmWave Studio 中运行脚本时仍会出现错误:

    错误日志:
    e2e.ti.com/.../lua_5F00_mmwave_5F00_error.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohit、

    您似乎正在尝试远程进入连接到 DCA1000EVM 和 AWR1843的笔记本电脑。 您需要直接从 Windows 笔记本电脑工作、而不是使用远程连接来执行演示脚本。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我们也在本地执行,但这会产生相同的错误。

    [20:46:16][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"c:22:38:4e:5a:c"、4096、4098)
    [20:46:17][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
    [20:46:27][RadarAPI]:
    [20:46:27] FPGA 配置:
    [20:46:27]超时错误! 系统已断开连接
    [20:46:27][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
    [20:46:37][RadarAPI]:
    [20:46:37]
    [20:46:37]无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]


    请检查附件中是否有完整的错误日志:
    e2e.ti.com/.../7610.lua_5F00_mmwave_5F00_error.docx

    我们联系 TI 的时间很长,但问题仍然不起作用,不知道这是硬件问题还是软件问题。

    我们  团队的一些成员能否致电加利福尼亚州的您 与您交谈、以便我们尽快解决问题。

    请提供任何电话号码,以便我们可以拨打电话。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohit、

    让我回顾一下您的错误日志、并在今天晚些时候提供响应。

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle:

    我们已经工作了几个星期、没有能够从 DCA 采集卡获取数据、并且已经完成了您建议的步骤。 您是否有一个付费的专业支持服务小组、我们可以在其中拨打电话并调试此问题、以便获取数据并开始设计我们想要推向市场的产品。 如果您有任何疑问或需要更多信息、请通过310-451-3735联系我。

    谢谢、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohit、

    关于 DCA1000EVM 连接步骤失败、您是否确认已更改连接到 DCA1000EVM 的 PC 上的 IPv4地址并手动设置为192.168.33.30。 这必须在 Windows 网络连接中完成、并且不能使用 LUA shell 完成。 这一步骤在《DCA1000EVM 快速入门指南》中进行了详细介绍、该指南位于 :https://www.ti.com/lit/ml/spruik7/spruik7.pdf 

    我建议查看《DCA1000EVM 调试手册》作为其他资源。

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/872161 

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohit、

    请确保为链接到 DCA1000EVM 的以太网连接设置 IP 地址。 您的设置中可能有两个物理以太网连接、因此请确保修改连接到 DCA1000EVM 的网络电缆的网络适配器属性。

    此致、
    Kyle