This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:稳压器 IWR6843 UART 引脚连接

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843ISK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/973509/iwr6843-reg-iwr6843-uart-pin-connection

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件:、 UNIFLASH

你(们)好。

我正在使用定制板开发 IWR6843毫米波传感器。 我已将 RS232 Tx/Rx 连接 UART2作为命令端口。 MSS_logger_Tx、MSS_logger_Rx、BSS_logger_Rx、DSS_logger_Rx  作为数据端口连接到 UART1。 但我没有获得任何数据。 如果连接错误、您能纠正我的问题吗? 对于命令端口、哪些引脚是必需的? 对于数据端口、哪些连接是必需的? 请帮我解决这个问题。

此致、

斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth、

      记录器引脚可多路复用到多个不同的端口。 您要运行哪个应用程序?  

    您是否查看过 IWR6843ISK 电路板? 连接应该与此类似。

    我们需要对原理图/布局进行评论、与 IWR6843ISK 电路板相比有哪些差异?  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chehthan、

    是的、我已经查看了上面提到的 IWR6843ISK 电路板消息。 它与 IWR6843毫米波传感器相同。 为什么需要 MSS、BSS 和 DSS Logger_Rx? 这3个 Rx 引脚短路是否有任何具体原因? 您能给我一些猜测吗?

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chehthan、

    是的、我已经查看  了上面提到的 IWR6843ISK 电路板消息。 它与 IWR6843 毫米波传感器相同。 为什么需要 MSS、BSS 和 DSS Logger_Rx? 这3个 Rx 引脚短路是否有任何具体原因? 请给我一些指导。  

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth、

      在硬件或软件方面、应该有一些差异、我们应该确定它不起作用的原因。

    MSS、BSS、DSS 记录器信号未短接、但它们是引脚多路复用的。 这些是用于在 UART 端口中提供数据的调试引脚。  

    毫米波传感器具有多个内核、这些内核表示主控子系统(MSS)、BSS (BIL)

    本质上、这些是 UART 端口、可用于从处理器内核的不同部分中输出数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth、

      抱歉、之前的帖子是突然发送的、   

      毫米波传感器具有多个内核、分别表示主子系统(MSS)、BSS (内置自检子系统)、 DSS (DSP 子系统)、每个子系统 UART 端口可在单个引脚上进行引脚多路复用、如上表所示。  

    在演示上下文中、MSS_UART_Tx UART 端口用于从 MSS 处理器内核发送经过处理的数据。

    如果硬件与 IWR6843ISK 相同、并按原样使用了 SDK 二进制文件。 因此、我们的请求是确定两个系统之间的差异。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的更新 chethan、

    根据您的上下文、我可以假设 IWR6843毫米波传感器 TLV 数据仅来自 MSS_logger_RX 引脚。 我尝试了这种组合、但没有看到任何 TLV 数据。 我将解释我与 IWR6843 (具有 IWR6843 QG 毫米波传感器的定制板)的连接、您能告诉我我我的连接是否正确。 如果在功能模式下需要任何连接来从 IWR6843读取 TLV 数据。 请告诉我。 请参阅以下要点。

    • RS232_Rx/Tx 引脚连接到定制板的 UART 端口(例如 UART2)
    • MSS_logger_TX 和 MSS_logger_RX 引脚连接到另一个 UART 端口(例如 UART1)
    • 对于功能模式、SOP[2、1]引脚连接到 GND、SOP[0]引脚连接到3V3。
    • 对于整个电路电源、我将从3.3V 的外部直流电源获取。

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth、

      在 IWR6843ISK 中、使用 在器件上刷写的 TI 演示在 MSS_logger_Tx 引脚上发送数据、而不是 在 MSS_logger_RX 上发送数据。 此 MSS_Loger_Tx 引脚需要连接到 UART 接口的 RX 端口。  

    您无法永久绑定 SOP 行、从上述说明中可以看出器件处于功能模式、并且正在尝试从 QSPI 闪存读取内容。 如果 QSPI 闪存为空、则会发生引导故障、器件将无法运行。   

    您能否确认您是否能够成功刷写器件?

    我想您已经了解过这一点、但仅供参考、下面提供了引导加载程序应用手册。

    IWR6843引导加载程序流程 https://www.ti.com/lit/an/swra627/swra627.pdf 

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chedthan:

     根据 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/969239/3603063#3603063的机票 和上面的描述、让我提供更多具体信息

    我们能够刷写 IWR6843

    在功能模式下、执行以下连接

    a) warm 复位以3.3V 上拉

    B) SOP2、SOP1接地、SOP0连接3.3V  

    c) MSS_UART_TX 连接到 UART_RX

    d) nRESET 最初拉高、然后拉低、随后拉高

    a、b 和 c 步骤是硬件连接。  

    D 在 SW 中完成。

    在上述情况下、我们看不到从 IWR6843抛出的任何数据。

    您能回答以下问题吗:-

    1)我对(d)步骤有一些疑问-步骤是否正确

    2) 2)是否还有其他设置要执行?

    3) 3)我们是否有方法从 IWR6843获取调试日志、以便了解发生了什么情况? 由于没有日志、因此查找缺少的内容变得很难。

    谢谢

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandra、

        

    需要注意的是、除了下面列出的所有 I/O 电源外、不应在没有 VIO 电源的情况下从外部驱动。  

    如果您通过外部 USB 将 UART 引脚连接到 UART 接口、则在对电路板进行下电上电时、可能会在没有 VIO 电源的情况下驱动 UART 引脚。 必须避免这种情况。  

       

    其他几个要调试的指针是:

    1)是否存在必须调试的任何 nERROR 置为低电平(这表示存在一些硬件故障)

    2) 2)探测 QSPI 线路以查看是否发生闪存读取。 您应该能够看到完整的闪存下载活动。

    3) 3)您可以连接到 JTAG 并查看处理器和检查处理器内核是否正常运行。  

    4) 4)您可以通过以下链接查看硬件启动检查清单、并查看任何与预期结果相符的异常情况。   

    https://www.ti.com/lit/zip/swrr161 

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandra、

      感谢您的确认、以上步骤是正确的。 是的、我指 的是 nError_out。  

    此外、您还可以在示波器或逻辑分析仪上探测 QSPI 接口和 MSS_logger 接口、并将结果与 IWR6843ISK EVM 波形进行比较、从而帮助缩小问题范围。

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供 Chetan 更新。

    正如您所说、我们遵循了上述所有连接。 但我们仍然无法从 IWR6843获取 TLV 数据。 在连接顶部、我们检查了 PMIC 引脚是否处于高电平状态。 这没什么帮助。 是否有任何其他过程可获取 TLV 数据? 请做不必要的事。

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth、

      如果硬件与 IWR6843ISK 相同、则它应该可以正常工作。 IWR6843ISK 之间存在差异。

    如果不识别差异、我们将无法确定问题区域的引脚。 如需进一步建议、我们可能需要详细查看原理图和布局。   

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.