This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843绕过 CLI 并为 FPGA 生成 LVDS 数据

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK, MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK-ODS, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/969794/iwr6843-iwr6843-bypass-cli-and-generate-lvds-data-for-fpga

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件:MMWAVE-SDKMMWAVEICBOOST

我在 "ods_point_cloud_68xx_hwa ES1"中添加了所有硬编码参数 以绕过 CLI ,但一个小问题是传感器开始时仅使用演示可视化工具仅使用所有其他参数进行硬编码(不取决于演示可视化工具)

请告诉我需要进行哪些修改、以帮助我们仅在上电时获取 LVDS 数据

我不想发出任何命令  我在 CLI 函数中写入所有配置我将共享 u 文件请纠正我在 e2e.ti.com/.../2110.mmw_5F00_cli.c 上加电时获取数据的方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    您尚未提供任何详细信息、例如(1)您正在使用的 MMWAVE-SDK 和工业工具箱的版本、(2)对配置进行硬编码所遵循的步骤以及(3)遇到的特定错误。

    如果您的目标是对配置进行硬编码、以便传感器以预定义的配置自动启动、您可以在此论坛上查看有关该主题的多个 E2E 主题。 下面是几个这样的主题、详细讨论了此主题和提供的解决方案:

    CCS/IWR1642BOOST:如何独立于主机运行

    CCS/IWR6843:硬代码配置命令

    要获取此方法的示例以及可与最新 SDK 配合使用的配置命令、请查看  工业工具箱中的68xx AOP_ODS -多手势和运动检测实验室。

    谢谢

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    我将毫米波承载卡[部件:mmWaveICBOOST]与 IWR6843ISK-ODS 和 Industrial Toolbox 4.2.1、 MMWAVE_SDK_03_05_00_04搭配使用

    "ods_point_cloud_68xx_hw_ES1"正在与演示可视化工具配合使用没有问题、但我想修改此演示以获得硬编码值、因为此演示非常适合我的要求 、我尝试了其他项目、但无法获取之前使用"mmWave_SDK_68xx_HCC_MSS"尝试过的 LVDS 数据、但此演示有效 仅适用于 ES2版本。

    我将共享 u 头文件和 c 文件、请查看这些文件并告诉我需要在哪里访问 change.e2e.ti.com/.../5773.profile.he2e.ti.com/.../4135.mmw_5F00_cli.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的配合,我得到了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在具有 ES1 器件的评估板上获得了输出 、但后来我在定制板中使用了 ES2器件、但没有输出  

    因此,我想使用最新的 mmWave SDK 3.5和工业工具箱4.5.1 ->实验->开箱即用-> ODS_POS_POINT_CLOUD 68xx_HWA  项目并绕过 CLI,但我没有获得 LVDS 输出。  

    请告诉我应该如何使用 ES2器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan、

    要将代码从 IWR6843 ES1.0迁移到 ES2.0、请参阅第2节下的以下迁移指南

    迁移到 xWR68xx 和 xWR18xx 毫米波传感器

    请确保遵循软件迁移表中提供的所有说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mmWave SDK 3.5和工业工具箱4.5.1 ->实验->开箱即用->  "ods_point_cloud_68xx_hwa"  

    上面的演示参考手册告诉我们它只与 ES2.0器件兼容、但遗憾的是、它 适用于 ES1.0器件、但不适用于 ES2.0器件、那么 TI 参考的错误指导我们的原因是什么  

    请提供 在 IWR6843 ES2.0器件上工作的"ods_point_cloud_68xx_ha"演示项目

    我阅读了"迁移到 xWR68xx 和 xWR18xx 毫米波传感器"本文档、并根据文档进行了更改、但仍然无法获取 LVDS 输出、因此请为 IWR6843 ES2.0器件提供正确的指导和演示   

    提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题在以下主题中重复并得到了解答、因此请参阅。 我们请求您仅为一个问题维护一个主题。

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/977294/3610992#3610992

    谢谢

    尼廷