This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOPEVM

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/974444/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOPEVM

大家好、我正在尝试使用 IWR6843AOPEVM 的以下版本  

我想测试  

人数统计3D 实验室

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AF4jhFuBH13mLPnsCXgawg__VLyFKFf__LATEST

我认为这是仅在新演示板上工作的版本。 您能向我展示一个在电路板上工作的3D 人员计数实验室吗? (开箱即用演示也有问题...)

提前感谢

亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下突出显示 IWR6843AOPEVM ES1.0 软件选项的主题:

    ()[已解决] IWR6843AOPEVM:ES1.0:未连接 DEMO_OUTPSI_DATA_PORT -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛  

    我们强烈建议您获取最新版本的 EVM、以获得最新功能和更快的支持。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我解释错了、我知道我平台的开箱即用版本、但我的目标是人数统计、所以我想知道是否有3D 人员计数的实验室、否则这是完全无用的。

    您是否可以用新版本更换主板?

    或者、您能否向我提供图表、说明我自己对硬件进行更改的旧版本和新版本之间的差异?

    我提前感谢您。

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    遗憾的是、3D 人员计数演示与在 ES1器件上运行的旧 SDK 不兼容、仅兼容上述的 OOB 演示。 ES1到 ES2是器件级的更改、不仅是板上的硬件、因此无法使其兼容。 我们强烈建议移动最新版本的 EVM、以获得3D 人员计数支持。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 我明白了。 我还可以购买 EVM 的最新版本,但我想确保它至少适用于我要开发的应用程序,因为我现在已经购买了6个 EVM,由于某种原因,所有 EVM 都不能令人满意... 除了3D 人员计数实验室如何在最新版本的 EVM 上工作之外、是否可以获得更多信息? 它工作正常吗? 它能很好地区分目标吗? 是否可以以可接受的方式消除由反射引起的背景噪声? 提前感谢您。
    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    适用于3D 人员计数的参考设计将提供有关性能的最佳信息。 AOP 性能非常适合室内人员计数和一些高空人员跟踪。 它不会像 ISK 板那样执行长距离人员跟踪。

    为 ISK6843器件开发的跟踪算法将过滤掉静态检测点、以消除大部分无关信息、并且仅显示所需的物体跟踪。

    请参阅以下文档、其中显示了最终的性能测试结果。

    您还可以在楼宇 自动化概述页面中观看跌倒检测视频 、其中显示了3D 点云的实时演示。

    此致、

    杰克逊

    编辑:我忘记了添加 人员计数演示视频 和培训视频。 这将有更多的跟踪性能演示。