This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01012:是否有深入的指导来解释有关 RTOS 和 HLOS 用例的区别的更多信息?

Guru**** 2544760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/974936/tidep-01012-is-there-an-in-depth-guidance-that-explains-more-on-how-rtos-and-hlos-usecases-are-differ

器件型号:TIDEP-01012

是否有一些深入的指导来详细说明 RTOS 和 HLOS 用例的区别? 我想知道如何在定制板(非 TDA2x)上的 HLOS 中将 RTOS 用例用于级联雷达?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shayan、

    我们的专家将在本周对您的担忧作出回应、对此深表歉意。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shayan、

    我对 RTOS 与 HLOS 没有任何深入的指导。 但操作系统的选择取决于多个其他因素、例如可靠性、许可、安全性、内存消耗。

    因此、即使对于非 TDA2x、您也需要考虑级联雷达的这些因素。

    此致、

    Jitendra