主题中讨论的其他器件:IWR1642、
您好!
我想知道是否有任何关于如何将 nano 与 iwr1642boost 连接的建议? 在 iwr1642指南中、它提到了 LVDS 接口。 是否有推荐的导线或具有引脚分配的图?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道是否有任何关于如何将 nano 与 iwr1642boost 连接的建议? 在 iwr1642指南中、它提到了 LVDS 接口。 是否有推荐的导线或具有引脚分配的图?
谢谢!
您好、Celine、
建议使用60GHz 器件进行生命体征检测。 而且、根据法规标准、60GHz 频段在大多数国家/地区都是可接受的。
您可以参考以下链接中显示的几个示例。
TIDEP-01023使用60GHz 封装天线毫米波传感器的车内儿童和乘员检测参考设计|德州仪器 TI.com
遗憾的是、我们没有 接线图、但是对于将处理过的数据收集到其他平台、您不需要 LVDS 接口。 您可以使用 UART 接口本身、在这种情况下、MSS_logger 用于发送处理后的数据。 毫米波器件具有用于执行信号处理操作的内置处理器、因此不需要 LVDS 接口。
相同的引脚(MSS_logger)也可用于其他器件、用户必须确保两个平台之间的 UART 波特率相同。
此外 、当 VIO 电源不存在时、不应从外部处理器驱动 UART 引脚、否则可能会损坏器件。
谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.
您好、Celine、
有关 Nvida 处理器连接的更多详细信息、您可能需要联系 NVIDA 团队。
但是、您可以在 UART 引脚上将 MSS 记录器连接到外部主机处理器。 例如、MSS_logger 是来自毫米波传感器的 UART Tx 引脚、需要连接到主机处理器的 UART Rx 引脚、如下所示在 EVM 上完成。

谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.
您好、Celine、
您可以使用汇编罚金在电路板上找到所需的电阻器。 请寻求硬件工程师的帮助。
EVM 页面中提供的所有信息。
和原理图、布局和汇编文件均提供以下封装。
https://www.ti.com/lit/zip/sprr256
R136电阻器位于电路板的背面、如下所示。

谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.