This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000EVM:传感解决方案 EVM GUI 不能与 LDC1000EVM 配合使用

Guru**** 1200630 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1000EVM, LDC1001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1013933/ldc1000evm-sensing-solutions-evm-gui-not-working-with-ldc1000evm

器件型号:LDC1000EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1001

大家好、 我希望你们做得好。

我将根据 TI 支持部门的说明在此处发布问题。


我们最近获得了 LDC1000EVM 板、以便为我们的传感应用进行一些测试。
在我们的机器上下载并安装传感解决方案 EVM GUI 后(根据 snau150b.pdf)、我们能够获得用于连接 EVM 板的软件、该软件通过显示绿色圆圈并在程序窗口左下角表示已连接的连接状态进行确认。


但是、我们将遇到以下问题:

在"Registers"页面上、我们看到所有寄存器地址中的当前值都是0x00、无法写入。
当我们尝试更新它们时、该值会在几秒钟后重置为0x00。
自动读取 也会关闭。
请参阅下面的 Registers.PNG

2.在"数据流"页面上、当我们尝试通过单击"开始"启动数据流时、状态显示"自动读取已取消"、图形上没有显示任何内容。
请参阅下面的数据流 page.PNG

3.如果我们尝试更改“配置页”上的任何内容,它会在2秒内立即恢复到默认值。
请参阅配置 page.PNG

我们已经浏览了应用手册、TI YouTube 页面和 e2e 论坛、尝试解决这些问题几个小时、但无法解决。

因此、如果您可以帮助使用解决问题、这将是极好的。

谢谢

JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    感谢您发帖。

    我能够重新创建您在  使用 GUI 时看到的问题。  以前在以下 E2E 主题中似乎看到过此问题: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/934443/ldc1000evm-can-t-set-registers。 通过禁用自动读取功能并手动设置寄存器可以避免此问题。

    您能否确认这是否有效?

    此致、
    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。
    我们详细了解了正在发生的情况、这就是我们发现的情况。

    首次连接设备时、默认情况下自动读取功能处于关闭状态。
    大约20秒后、器件状态从"已连接|自动读取已取消"更改为"未连接| SSP EVM 已断开连接"、然后在10秒后返回"已连接"。
    我们在此周期的连接部分更改寄存器值、当它从"已连接"变为"未连接"、然后返回"已连接"时、寄存器会再次复位。

    然后、我们打开了自动读取、同时状态窗口显示已连接以对其进行测试。
    器件状态保持为"Connected Now"(立即连接)。
    但是、当我们更改寄存器值时、我们会遇到与之前相同的复位问题。

    但是 、在我们再次关闭自动读取后、器件状态仍然保持连接状态、并且寄存器现在可编辑。

    总之、我们通过执行以下操作来解决寄存器复位问题。


    打开感应解决方案 EVM GUI 后:
    1.将 LDC1000EVM 连接到计算机。
    2.将默认的自动读取选项字段从"关闭"更改为"每1秒"
    3.让它运行大约1/2分钟。
    4.将自动读取选项字段改回"Off"(关闭)。
    然后寄存器复位问题似乎得到了解决。

    尽管寄存器现在可编辑、但其他2个问题仍然存在。
    1.我们仍然无法更改“配置页”上的任何内容,因为它在大约8秒后恢复为默认值。
    2.在"数据流"页面上、当我们尝试通过单击"开始"启动数据流时、图形上不会显示任何内容。

    问题:
    是否所有寄存器都应默认设置为0x00?
    2.如果是、可以使用默认寄存器值启动数据流?
    3.如果我们不能使用默认寄存器值,您能告诉我们,还是让我们看一个说明如何正确设置寄存器以运行数据流的文档或视频?
    4.有什么想法,为什么我们无法在“配置页”中更改任何内容,而不恢复到默认值?


    谢谢

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    LDC1000是一款已淘汰的器 件、已被 LDC1001取代、默认寄存器值可在 LDC1001数据表的第7.6节中找到。 我建议将寄存器设置为这些默认值、并确认数据流是否开始工作。

    此外 、LDC1000EVM 快速入门指南的步骤2-4 提供了有关对多个寄存器进行编程设置的有用信息。 本指南是指过时的 EVM GUI、但寄存器设置可能仍然有用。

    [引用 userid="491038" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1013933/ldc1000evm-sensing-solutions-evm-gui-not-working-with-ldc1000evm/3747389 #3747389"]我们为什么无法在"配置页"中更改任何内容,而不恢复为默认值?

    虽然我不能完全确定发生这种情况的原因、但我建议卸载 EVM 驱动程序、然后断开并重新连接电路板。

    请告诉我、这是否解决了您仍然看到的任何问题。

    此致、
    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nic

    感谢您的反馈

    如您所建议、我们根据 LDC1001数据表更新了寄存器、如下图所示。

    然后、我们转到"Data Streaming (数据流)"、单击"Start"(开始)、没有输出。

    另一方面、我们能够使配置页面正常工作。

    设置寄存器并单击数据流页面上的"开始"后、我们单击了配置页面上的"启用唤醒"、该字段现在可编辑、不再立即重置。

    因此、我们配置了配置页面、以匹配 LDC1000EVM 指南第3页图3所示的设置。

    配置页设置如下所示。

    我们再次尝试运行数据流、但仍然没有输出。

    因此、有些进展、只是数据流问题仍然存在。

    是否有什么想法会导致数据流输出无数据?

    谢谢

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    查看您的配置页面、您会发现器件未处于活动模式。 要进入激活模式、请向 POWER_CONFIG 寄存器的位0写入1。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nic

    我们尝试设置 POWER_CONFIG 寄存器、但由于数据流仍然没有输出任何内容、因此没有任何用处。

    您提到了以下内容:

    [引用 userid="411109" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1013933/ldc1000evm-sensing-solutions-evm-gui-not-working-with-ldc1000evm/3748321 #3748321"] LDC1000是一款已淘汰的器件[/quot]

    由于我们在使该软件与传感解决方案 EVM GUI 配合使用时遇到了一些困难、因此我们对其他 LDC EVM 模块感兴趣。

    那么、我们是否可以快速配置和测试其他与 LDC1000EVM 类似的 LDC EVM 模块?

    谢谢

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    LDC1000已被 LDC1001取代、因此我建议参考该器件的数据表。

    我附加了寄存器配置以及我在 GUI 上看到的配置页设置。 我没有更改任何内容、因为这些是在连接 EVM 时自动填充的设置。 我还建议在备用电路板或计算机上尝试此操作、以进一步排除可能的错误来源。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nic

    很抱歉,昨天是在加拿大度假的。

    [引用 userid="411109" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1013933/ldc1000evm-sensing-solutions-evm-gui-not-working-with-ldc1000evm/3748989 #3748989"]我没有更改任何内容,因为这些是连接 EVM 时自动填充的设置

    有趣的是、我们购买了2块 EVM 板、当我们将其中的任何一个板连接到计算机时、默认情况下、所有寄存器中都有0x00。
    我们可以手动更改地址0x01... 0x0B、其他值为灰色、保留为0x0值、因此这可能是问题的根源

    [引用 userid="411109" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1013933/ldc1000evm-sensing-solutions-evm-gui-not-working-with-ldc1000evm/3748989 #3748989"]我还建议在备用板或计算机上尝试此操作

    因此、我们尝试了两个板、其结果与上述相同。

    我们 还尝试了另一台笔记本电脑而不 是台式机、结果与上图中的结果相同。

    因此、我们很坦率地了解为什么寄存器不像为您自动填充的那样自动填充我们。

    谢谢

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    是的、我同意这是一种奇怪的行为。 我的经验是、在 EVM 连接到 GUI 后  、填充寄存器字段后、底部栏将显示"Register loading complete"、这会自动发生。

    如果可能、您能否提供 EVM 顶部和底部的图像以及 LDC1000封装顶部的标记?  

    此外、7月5日是美国的假日、因此对于任何延迟回复、我会提前道歉。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nic

    感谢大家的注意,不要担心答复迟了。
    7月4日的周末过得很开心。

    对于寄存器页面上的寄存器值、我们也有相同的经验、即在 EVM 连接到 GUI 后、填充寄存器字段后、底部栏将显示"寄存器加载完成"。
    区别在于可编辑的寄存器值是0x00、不可编辑的寄存器值是0x0。

    [引用 userid="411109" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1013933/ldc1000evm-sensing-solutions-evm-gui-not-working-with-ldc1000evm/3752051 #3752051"]您能否提供 EVM 顶部和底部的图像[/quot]

    这是两个 EVM 的顶部和底部图像

      

    [引用 userid="411109" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1013933/ldc1000evm-sensing-solutions-evm-gui-not-working-with-ldc1000evm/3752051 #3752051"]以及 LDC1000封装顶部的标记

    这里是封装顶部和前过孔的图片。

    谢谢

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    感谢您提供这些详细信息。 我将与我团队中的其他人联系、以获得最佳方式继续进行此培训、我将在今天结束时更新此主题。  

    感谢您在这里的持续耐心。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nic

    没问题。

    请告诉我您发现的内容

    谢谢  

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    您能否通过探测 SCLK 和 SDI 来确认器件通信? 这可能会排除硬件问题。 如果确认存在器件通信、则问题可能与软件相关、我建议重新安装器件驱动程序和感应解决方案 GUI。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nic

    当我在连接到传感解决方案 EVM GUI 时探测焊盘时、我没有看到任何位流。
    因此、我在每个焊盘上进行了一次采集、以查看我得到的结果、这就是我发现的结果。

    SCLK


    SDI


    SDO


    CSB


    谢谢

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    电路板上的固件可能存在问题。 我建议 使用传感解决方案 GUI 更新固件。 转至 GUI 中的"Firmware"选项卡、然后从以下位置选择 LDC1000EVM 固件文件: C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.10.0\EVM Firmware\LDC1000

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    因此、我尝试更新固件几次、但似乎无法更新。
    当我最初更新固件时、连接状态显示一个绿色圆圈、如下所示。

    但是、在上传几分钟(~4-6分钟)后、连接状态将变为红色圆圈并断开连接、如下所示


    并且永远不会重新连接、因此上传永远不会完成。

    不太确定要做什么或如何继续。

    谢谢

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    您之前是否尝试过固件更新? 可能是某件事情中断了先前的更新并有效地使 EVM 起了欺骗作用。 遗憾的是、在这种情况下、最好的做法可能是使用新的 EVM。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nic

    我之前曾尝试过对其中一个 EVM 进行固件更新、希望它不会使其成为砖型。
    话虽如此、我也尝试根据您的说明更新其他 EVM 的固件、并获得相同的结果。

    [引用 userid="491038" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1013933/ldc1000evm-sensing-solutions-evm-gui-not-working-with-ldc1000evm/3747389 #3747389"]器件状态在大约20秒后从"已连接|自动读取已取消"变为"未连接| SSP EVM 已断开连接"、然后在10秒后返回"已连接"。

    此外、我在上面指出的器件打开和关闭周期是否可能会影响固件更新?

    [引用 userid="411109" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1013933/ldc1000evm-sensing-solutions-evm-gui-not-working-with-ldc1000evm/3758185 #3758185"]不幸的是、在这种情况下、最佳做法可能是使用新的 EVM。

    根据获取新 EVM 的选项、我对此犹豫不决、因为无法保证它能够正常工作。
    不要误会我、到目前为止、您对我非常有帮助、非常耐心、 但是、在您花了10天时间尝试弄清楚如何使这2个 EVM 与传感解决方案 EVM GUI 配合使用后、我不想再受困于第三个正常工作的器件。

    请注意、当我为每个 EVM 加电并在传感器旁边放置一个金属物体时、LED 指示灯仍然亮起、如图所示。


    谢谢。

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    [引用 userid="491038" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1013933/ldc1000evm-sensing-solutions-evm-gui-not-working-with-ldc1000evm/3759065 #3759065"]请注意、当我为每个 EVM 加电并在传感器旁边放置一个金属物体时、LED 指示灯仍会亮起、如图所示。

    这表明 EVM 硬件按预期工作。 您是否能够卸载并重新安装 GUI? 如果您已经完成此操作、但它未解决问题、我建议您在不使用 GUI 的情况下尝试与器件通信。 以下 感应传感常见问题 解答详细介绍了如何直接与 EVM 通信。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nic

    [引用 userid="411109" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1013933/ldc1000evm-sensing-solutions-evm-gui-not-working-with-ldc1000evm/3759681 #3759681"]您是否能够卸载并重新安装 GUI?

    是的、我已经多次尝试在台式机和笔记本电脑上重新安装 GUI、但没有任何更改。

    [引用 userid="411109" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1013933/ldc1000evm-sensing-solutions-evm-gui-not-working-with-ldc1000evm/3759681 #3759681"]以下 电感式传感常见问题 解答提供了有关直接与 EVM 通信的更多详细信息[/quot]

    太棒了。

    感谢您的链接。

    我将在一周内进行检查。

    谢谢

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    此外、如果您对 EVM 通信有任何疑问、可以创建新主题帖。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nic

    [引用 userid="411109" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1013933/ldc1000evm-sensing-solutions-evm-gui-not-working-with-ldc1000evm/3761412 #3761412"]此外、如果您对 EVM 通信有任何疑问、可以创建新主题。

    谢谢。
    我将在接下来的几天内执行其他操作、但当我返回到此之后、我将了解如何直接与 EVM 进行通信。
    同时、我认为这个线程澄清了我在 EVM 和 GUI 方面遇到的很多问题、所以应该将其关闭。

    顺便说一下、很抱歉出现了 NOB 问题、但由于 无法使传感解决方案 EVM GUI 与 LDC1000EVM 配合使用、我应该怎么做来关闭此主题?

    即使原始问题从未得到解决、我是否应该单击"这已解决我的问题"?

    谢谢

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    我现在可以关闭这个线程并将其保留为未解析、这不是问题。 如果您有任何其他问题、请告知我们、我再次对您看到的问题表示歉意。

    此致、

    Nicole