This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3007:3D 步进文件器件高度不同于 DS

Guru**** 1559955 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3006, OPT3007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1012124/opt3007-3d-step-file-device-height-is-different-from-ds

器件型号:OPT3007
主题中讨论的其他器件:OPT3006

大家好、

客户询问 OPT3006和 OPT3007的3D 模型。 我在 E2E 帖子中找到它、如下所示。  

然而  、3D 模型中的器件高度与 DS 不同、  您能帮助检查一下吗?  
此外、高度是否有任何容差定义? 例如最小值和典型值? 我只看到 DS 中的最大值。 谢谢你。

OPT3007:帮助提供 OPT3007的3D 结构文件-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正在检查此项。

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    抱歉、请忽略先前的重复消息。

    客户想要了解天气、我们将遵循 DS 或3D 文件上的价值?

    此外、我们是否有这些参数的容差定义、这些参数只有典型值、例如焊盘尺寸和每个焊盘之间的距离。

    顺便说一下、这是一个有点紧急的情况、请在此方面提供帮助、感谢您的帮助。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请遵循数据表。 CAD 文件看起来是对值进行舍入、这是产生差异的原因。

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您在本案例中提供的帮助。

    此致、

    Mike