This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:趋肤效应和响应时间

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV425EVM, DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1013828/drv425-skin-effect-and-response-time

器件型号:DRV425

大家好、

我的客户正在调查大型电流感应解决方案。 正如他们所知、一旦发生浪涌电流、会出现皮肤效应现象、从而导致磁场不均匀。 如何设计快速响应和精确的电流感应电路。  

是否可以让团队提供相关文档、以便与我的客户分享、研究 如何设计这种应用。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    此处的最佳方法是使用 FEMM 仿真结果。  原因是导体的形状、导体类型、感应位置和频率都将随结果的变化而变化。  它们是否使用 了我们拥有的汇流条设计等差动测量 、或者测量的是不同的东西?

    如果他们使用的内容与 DRV425EVM 汇流条类似、则可以使用 DRV425产品页面中的 FEMM 脚本创建 FEMM 仿真、然后更改频率以查看由于皮肤效应而导致的变化和电流分布。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    非常感谢您的快速响应、我将让客户先进行学习。 客户刚刚处于早期调查阶段、尚未确定解决方案、我建议将 DRV425作为一种解决方案供他们参考。

    此致、

    陈文森