This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM94022:LM94022和 LM94021之间的差异

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM94021, LM94022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1012840/lm94022-difference-between-lm94022-and-lm94021

器件型号:LM94022
主题中讨论的其他器件:LM94021

您好!

我们 在电源产品上使用的是 TI 温度传感器器件型号 LM94022BIMG/NOPB、但该器件到处都是库存、交货周期极长(交货周期可超过一年)。 我找到 了 DigiKey 和 Mouser 上提供的类似器件 LM94021BIMG/NOPB、我查看了 LM94022和 LM94021的数据表、它们几乎相同(这两个器件之间的微小位差是电源电流)、 如果我错过了任何内容 、请告诉我是否可以使用 LM94021替换我们电源产品上的 LM94022。

此外、   封装差异外、以下4个可订购器件型号相同、对吗?   我不知道  LM94021BIMG/NOPB 和 LM94021QBIMG/NOPB 之间的区别。 谢谢!

  1. LM94021BIMG/NOPB
  2. LM94021BIMGX/NOPB  
  3. LM94021QBIMG/NOPB
  4. LM94021QBIMGX/NOPB

此致、

Ying Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ying、

    Q 指汽车级。  将商业级器件替换为汽车版本不应出现问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    感谢您提供信息。 在 Q 的意义上!  LM94021与 LM94022之间有何差异?   我可以使用 LM94021替代我们电源产品上的 LM94022吗? 谢谢。

    此致、

    Ying Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ying、

    LM94022具有与 LM94021不同的输出、能够提供更多电流。 请参阅每个器件的引脚功能图和负载调节规格。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!