This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP175:精度和 PSR?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1012657/tmp175-accuracy-and-psr

器件型号:TMP175

大家好、

 

我有一个关于如何估算温度精度的问题。

 

数据表具有 Terr 和 PSR。 PSR:温度精度(温度误差与电源间的关系)是什么意思?

℃、±℃电源电压为5V、温度为50 μ s、这是0.5 μ A 的典型值吗?

或者、它是±0.5℃±0.2*5=±(0.5+1)=±6典型值吗?

 

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi-San、

    由于电源变化、PSR 是最坏情况下的误差。 例如、如果数据显示5.5V 时的温度误差为+1C、2.7V 时的误差为-1C、我们将计算2C 变化除以(5.5-2.7)或2.8V。 ~0.7C/V 我们还必须考虑最大规格中的温度变化、因此我们可能会观察到125C 或-40C 时的不同电源变化。  

    在生产中、我们删除了"典型"条件下的温度偏移:3.3V 和25C。  

    PSR 规格可用于预测典型条件相关的误差。 对于5V 电源、您应该使用1.7来表示从3.3V 开始的电压变化。 在5V 而不是3.3V 时使用 TMP175会增加0.2*1.7典型误差和0.5*1.7最大误差  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    我明白了、非常感谢您的详细解释!

    此致、

    Kurumi