This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851EVM:LDC0851EVM 的检测错误

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851EVM, LDC0851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1011595/ldc0851evm-detection-error-for-the-ldc0851evm

器件型号:LDC0851EVM
主题中讨论的其他器件: LDC0851

您好!

你好。 我有一位客户想要了解 LDC0851EVM 的检测错误。

据他说,一般是与措施有关的错误。 你能帮他解决这个问题吗? 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    是否有任何有关检测错误含义的详细信息?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    你好。 她的意思是 LDC0851EVM 的检测错误是按时故障或可靠性故障。 谢谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    LDC0851的一些应用手册可能会有所帮助。
    请让客户 审核他们寻找的答案。
    LDC0851快速入门指南
    LDC0851–疑难解答:识别和修复常见的设置问题

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    你好。 客户未在您建议的可用文档中找到她要寻找的答案。 我请她详细阐述她的问题、以便我们了解她的相关内容。 请参阅下面的消息。 非常感谢。

    我想知道组件在时间上的故障及其可靠性。 如果有任何问题、您可以向我提供故障间隔平均时间(MTBF)或类似信息、以帮助我量化组件的可靠性。

    顺便说一下、MTBF = 10^9/FIT、因此我实际上只需要其中一个值来计算另一个值。

    例如、我不知道、我觉得我要求自己说出的价值观的名称。 就像洗衣机平均每600小时出现一次故障一样、MTBF 为600小时。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    有关 TI 产品的 MTFB 信息、请访问此链接 https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?OPN=LDC0851HDSGR&CPN=&partNumber=LDC0851#resultstable

    客户可以选择根据可订购产品获取信息。 附件是 对工具的预期。