大家好、
2个快速问题:
- 是否有方法同步4个 TDC7200?
- 与 EVM 的 GUI 一样、是否有任何有关如何控制器件的代码示例?
谢谢、
Franz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Franz、
感谢您深入了解该论坛。 您可以通过控制 CSB 引脚的微控制器来同步多个 TDC7200设备。 启用所有器件后、您可以通过 CSB 引脚确定每个器件接收 START 测量命令的顺序。 然后、您可以通过使用中断例程监控 INTB 引脚来监控每个器件的测量状态。
我们没有针对这个特定情况的任何特定代码示例。 但是、对于您想要使用的任何 TI 微控制器、IC 产品页面上应提供一些示例代码。 通常、在该示例代码包中、如果器件支持 SPI、则至少会有一个 SPI 通信示例。
尊敬的 Patrick:
我们实现4个 TDC 同步的想法如下所示:

您认为、我们已经监督过任何约束吗?
投影顺序为:
我们需要与另一个@2kHz 的数据源同步、该信号会触发控制器进行写入
对所有 TDC 启动测量命令、这些 TDC 使用其自己的触发信号进行响应。
如果 MCU 已捕获所有触发信号、MCU 将发送 START 信号
所有 TDC 和所有传感器。 START µs 将在3和30 μ s 之间进行调节。
马丁