This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:MATLAB GUI 显示了 lab0008自动泊车中的不合理检测

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1011223/awr1843boost-matlab-gui-shows-unreasonable-detection-in-lab0008-automated-parking

器件型号:AWR1843BOOST

您好!

该图显示了雷达和 Matlab 可视化工具前面的视图、

在 Matlab 可视化工具中、在极少数情况下、它在左侧显示雷达附近的红色仪表组、当我稍微移动雷达时、它消失、我尝试将场景中的物体与红色仪表组相关联、但在0.5米范围内无法检测到任何物体  

谢谢、

莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据这些信息、很难说出这种反思的来源。

    检测的仰角是多少?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    在该应用中、标高为-+15度、我没有对其进行修改。

    谢谢、

    莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这可能不清楚。

    检测点的仰角(z)值是多少?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有机会在相同的环境中重放测试、但在 Z 轴上以自动泊车 Matlab 可视化工具为例、它大约为0.1 m。

    谢谢、

    莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    这种行为可以通过多路径反射来解释。

    它在很大程度上取决于环境、位置和周围的物体

    谢谢你

    Cesar